BLOG » Ingenieure und Produktivität: Wo die Arbeitszeit wirklich bleibt
Ingenieure und Produktivität: Wo die Arbeitszeit wirklich bleibt
Der World Productivity Day am 20. Juni ist in vielen Branchen Anlass, Prozesse zu hinterfragen, Verschwendung zu reduzieren und schnellere Wege zum gleichen Ergebnis zu finden.
Für Ingenieure ist die Frage konkreter — und unbequemer.
Was Ingenieure ausgebildet wurden zu tun: konstruieren, Prototypen entwickeln, technische Probleme lösen. Was viele von ihnen tatsächlich mit ihrer Zeit machen: Zeichnungen erstellen, Lieferantenmails schreiben, Angebote einfordern und Nacharbeit leisten — für Probleme, die erst in der Fertigung sichtbar wurden.
Diese Lücke ist das eigentliche Thema.
Wo die Ingenieurzeit bleibt
Der Ausgangspunkt dieses Artikels ist nüchtern: Die meisten Ingenieure verbringen weniger als ein Fünftel ihrer Arbeitszeit mit echter Konstruktionsarbeit.
Der Rest entfällt auf Tätigkeiten, die die Konstruktion umrahmen — Dokumentation, Beschaffungsvorgänge und Nacharbeit durch Probleme, die erst im Rücklauf aus der Fertigung sichtbar wurden.
Das ist kein Ausnahmefall. Es ist der Standard in den meisten Ingenieurorganisationen. Und es bedeutet: Die qualifiziertesten Mitarbeiter verbringen den Großteil ihrer Zeit mit Aufgaben, für die ihre Qualifikation nicht gebraucht wird.
Das strukturelle Problem mit klassischer Beschaffung
Jede Sonderteilbestellung folgt im klassischen Prozess demselben Muster. Der Ingenieur schließt das 3D-Modell ab und erstellt anschließend manuell einen 2D-Zeichnungssatz. Die Zeichnung geht an Lieferanten, die interpretieren, nachfragen und Tage später ein Angebot zurückschicken. Hat sich das Design zwischenzeitlich geändert, beginnt der Prozess von vorn.
Fertigbarkeitsprobleme verschärfen das. Wenn eine Geometrie nicht gefertigt werden kann, erfährt der Ingenieur das in der Regel erst mit dem Abweichungsprotokoll — nach der Produktion, nicht davor.
Jeder dieser Schritte ist für sich handhabbar. Zusammen erzeugen sie einen Beschaffungsrhythmus, der deutlich langsamer ist als der Konstruktionsprozess, den er unterstützen soll.
Was CAD-gesteuertes Fertigen ändert
meviy entfernt die Zwischenschritte. Sie laden eine 3D-CAD hoch. Die Plattform analysiert die Geometrie, prüft die Fertigbarkeit und gibt sofort Rückmeldung — inklusive aller Merkmale, die das CNC-System in der vorliegenden Form nicht produzieren kann. Sie korrigieren das Modell, laden erneut hoch und erhalten sofort einen bestätigten Preis und eine verbindliche Lieferzeit.
Keine 2D-Zeichnung. Kein Lieferantenkontakt. Keine Angebotsschleife.
Die automatische Kalkulation aktualisiert sich in Echtzeit bei jeder Designänderung. Sie sehen die Kostenauswirkung einer Materialwahl oder Geometrieanpassung, bevor Sie bestellen. Lieferzeiten werden bei Bestellung bestätigt — nicht nachträglich geschätzt.
Für CNC-Fräsen und -Drehen auf Abruf in Aluminium, Edelstahl, Stahl, und technischen Kunststoffen — einschließlich Oberflächenbehandlungen wie Schwarzeloxieren — kann der gesamte Ablauf vom Upload bis zur Bestellung noch am selben Tag abgeschlossen werden.
Ein konkretes Beispiel
Ein Forschungsteam, das regelmäßig Satellitenbauteile iteriert, benötigt bei jeder Designänderung einen neuen Prototypen. Im klassischen Ablauf löst jede Änderung eine neue Zeichnung, eine neue Angebotsanfrage und eine mehrwöchige Wartezeit aus.
Mit meviy lädt der Ingenieur die überarbeitete 3D-CAD unmittelbar nach der Designänderung hoch. Die sofortige Fertigbarkeitsrückmeldung zeigt, was nicht gefertigt werden kann. Das Modell wird korrigiert, und die Bestellung wird — häufig noch am selben Tag — aufgegeben.
Das Instituto Universitario Ignacio da Riva der Universidad Politécnica de Madrid hat diesen Ablauf für das Satellitenprogramm UPM-Sat 3 eingeführt. Die Ingenieure berichten, dass manuelle Angebotsschleifen vollständig entfallen sind und Designänderungen noch in derselben Woche zu Bestellungen führen.
meviy im Juni ausprobieren
Sichern Sie sich Ihren 200-€-Gutschein
Code: MV052N261
3D-CAD-Datei hochladen
Erste Bestellung auf meviy aufgeben
Gültig vom 15. bis 30. Juni
Kostenloser Versand — Mai und Juni
Kostenlose Lieferung freischalten
Gültig vom 1. Mai bis 30. Juni
Die gewonnene Zeit fließt in die Konstruktion
Das Argument für CAD-gesteuertes Fertigen dreht sich nicht um Geschwindigkeit um ihrer selbst willen. Es geht darum, wohin die gewonnene Zeit fließt.
Wenn Beschaffung Tage dauert, passen sich Ingenieure an — sie treffen Entscheidungen früher und arbeiten um den Prozess herum. Wenn Beschaffung Minuten dauert, entfällt diese Anpassungsleistung. Eine Designänderung am Dienstag kann bis Ende der Woche ein bestellter Prototyp sein.
Dafür ist meviy gebaut.
CAD-Datei hochladen und sofortige Kalkulation erhalten
Laden Sie eine 3D-CAD auf meviy hoch und erhalten Sie Preis, Lieferzeit und Fertigbarkeitsrückmeldung für Ihr Design — sofort, ohne Zeichnungsaufwand und ohne Lieferantenkontakt.
Spezifikationen und unterstützte Materialien ansehen
English
Français
Español
Italiano
Polski