Wie Sie Engineering-Projekte während der Sommerpause in Europa am Laufen halten

Jedes Jahr im Juli und August stehen Engineering-Teams in Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland vor dem gleichen Problem: Viele der Fertigungsbetriebe, auf die sie angewiesen sind, schließen für mehrere Wochen. Angebote bleiben unbeantwortet, laufende Teilebestellungen geraten ins Stocken und Zulieferer, die im Frühjahr noch extrem schnell geliefert haben, sind bis September im Urlaub. 

 

Für Teams in den Bereichen Robotik, Automatisierung, Werkzeugbau und F&E ist dies selten eine ruhige Phase. Deadlines verschieben sich nicht, Kunden erwarten weiterhin die Lieferung und Prototypen müssen getestet werden. Die Arbeit geht weiter – auch wenn die Kapazitäten für die Teilefertigung fehlen. 

 

Der Vorteil dieser Lücke ist ihre Vorhersehbarkeit. Sie tritt jedes Jahr zur gleichen Zeit und aus denselben Gründen auf. Das bedeutet, dass man sie einplanen kann. Dieser Artikel beleuchtet, warum es zu diesen Verzögerungen kommt, welche Kosten sie in der Regel verursachen und zeigt praktische Wege auf, wie Projekte dennoch in Bewegung bleiben. 

Warum europäische Fertigungsbetriebe im Sommer schließen 

 

Diese Schließungen sind kein Zufall, bei dem einige wenige Werkstätten gleichzeitig Urlaub nehmen. In weiten Teilen Süd- und Mitteleuropas ist eine längere Sommerpause fester Bestandteil der industriellen Fertigung. 

 

In Italien fährt ein Großteil der Industrie um Ferragosto Mitte August herunter; viele Betriebe schließen für zwei oder drei Wochen. Frankreich hat seine traditionellen congés d’été, während derer ein Großteil der Hersteller fast den gesamten August über schließt. Spanien folgt einem ähnlichen Muster. In Deutschland sorgen die Werksferien dafür, dass einige Werke und deren Lieferketten über Teile des Sommers mit reduzierter Kapazität laufen. 

Da sich diese Pausen grenzüberschreitend überschneiden, ist die Beschaffung von Teilen aus einem Nachbarland oft keine Alternative. Die Verlangsamung ist regional, erfolgt weitgehend gleichzeitig und wiederholt sich jedes Jahr. 

Was diese Lücke üblicherweise kostet 

 

Die Kosten beschränken sich selten auf eine einzige verspätete Lieferung. Es sind die Dominoeffekte auf alle nachgelagerten Prozesse. 

 

Ein Prototyp, der Anfang August nicht bearbeitet werden kann, kommt verspätet an. Das verschiebt den darauf folgenden Testzyklus und somit auch die nächste Designiteration. Ein einziger blockierter Halter oder ein Gehäuse kann eine komplette Baugruppe aufhalten. Im Werkzeug- und Vorrichtungsbau kann eine einzige Verzögerung eine Produktionslinie stilllegen, obwohl diese eigentlich startbereit war. 

 

Hinzu kommen die Planungskosten. Teams ziehen Aufträge in den Juni vor, lagern Pufferbestände ein, die sie eigentlich nicht halten wollen, oder verlängern Projektlaufzeiten, um eine Lücke aufzufangen, die sie nicht vollständig kontrollieren können. Dies sind alles Notlösungen für dasselbe Problem: einige Wochen im Jahr, in denen der gewohnte Weg zum fertigen Bauteil nicht verfügbar ist. 

Wie Sie Projekte in Bewegung halten 

Weil die Ausfallzeit vorhersehbar ist, ist sie auch beherrschbar. Einige Maßnahmen bewirken hier bereits viel: 

  • Lieferantenrisiko frühzeitig analysieren: Prüfen Sie vor dem Sommer, welche Ihrer Lieferanten wann und wie lange schließen. Markieren Sie jedes Bauteil auf Ihrer Roadmap, das in diese Zeitfenster fällt. Je früher Sie Überschneidungen erkennen, desto mehr Optionen haben Sie – und desto seltener werden Sie in der Woche überrascht, in der eine Anfrage unbeantwortet bleibt. 
  • Vorziehen und bündeln, wo möglich: Bei Teilen mit finalem, unveränderlichem Design ist die Bestellung vor der Schließung die einfachste Lösung. Bündeln Sie Aufträge in frühere Chargen, damit die Arbeit erledigt ist, bevor die Kapazitäten knapp werden. Das funktioniert nur bei Designs, die sich nicht mehr ändern. Deshalb ist eine frühzeitige Identifizierung wichtig. 
  • Einen lieferfähigen Partner qualifizieren: Nicht jedes Bauteil lässt sich Monate im Voraus planen. Späte Designänderungen, fehlerhafte Testteile und neue Anforderungen führen zu Aufgaben, die mitten in der Sommerpause anfallen. Für diese Fälle hilft es, bereits einen Fertigungspartner qualifiziert zu haben, der nicht schließt, wenn alle anderen im Urlaub sind. So müssen Sie im August nicht von vorn mit der Lieferantensuche beginnen. 
  • Einen digitalen Backup für unvorhersehbare Teile nutzen: Am schwersten planbar sind die Teile, von denen Sie noch gar nicht wissen, dass Sie sie benötigen werden. Über eine digitale Fertigungsplattform können Sie ein 3D-Modell hochladen und erhalten direkt ein Angebot sowie eine Machbarkeitsprüfung, ohne auf die Wiedereröffnung einer Werkstatt warten zu müssen. Das ersetzt nicht Ihre Hauptlieferanten, sondern schließt die Lücke, die diese hinterlassen. 

Wie meviy diese Lücke schließt 

 

meviy basiert auf der Fertigungsinfrastruktur von MISUMI. Die Plattform ist so aufgestellt, dass sie den Betrieb über den Sommer hinweg aufrechterhält, anstatt während der regionalen Schließungen zu pausieren. 

 

Der Prozess basiert vollständig auf 3D-Daten. Sie laden ein CAD-Modell hoch, und die Plattform liefert eine automatisierte Machbarkeitsprüfung sowie ein Angebot – ganz ohne 2D-Zeichnungen. Das verkürzt den Beschaffungsprozess im Vergleich zu konventionellen Wegen erheblich. Ein Bauteil kann so in einer einzigen Sitzung vom Modell zur Bestellung übergehen. 

 

Das Angebot umfasst drei Fertigungsverfahren: 

 

  • Blechbearbeitung: Für flache Platten, Kantteile, Halterungen und Schweißbaugruppen aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und Verbundstoffen, inklusive verschiedener Oberflächenbehandlungen. 
  • CNC-Fräsen: Für 3-Achs-Teile aus Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing und technischen Kunststoffen. 
  • CNC-Drehen: Für Innen- und Außendurchmesserbearbeitung, Nuten und Gewinde in Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und technischen Kunststoffen. 

Die Toleranzen folgen anerkannten Standards. Für Frästeile gilt standardmäßig die Toleranzklasse Mittel nach JIS B 0405. Engere Toleranzen sind dort verfügbar, wo das Design es erfordert. Die Ergebnisse sind somit präzise planbar. Die Standard-Lieferzeiten von meviy betragen für Bleche ab 6 Werktagen, für Frästeile ab 7 Werktagen und für Drehteile ab 12 Werktagen. 

Die Lücke in diesem Sommer schließen 

 

Flankierend zur Kampagne gibt es ein zeitlich begrenztes Angebot für den Zeitraum, in dem es am meisten darauf ankommt. Der Summer Continuity Pass gewährt mit dem Code MV073NC1W einen Rabatt von 200 € auf Bestellungen über 200 €, gültig vom 15. Juli bis 31. August 2026. 

Kostenloser Versand bis zum 30. September verlängert

Nutzen Sie unsere Aktion zum kostenlosen Versand, die jetzt bis zum 30. September verlängert wurde. Alle in diesem Zeitraum aufgegebenen Bestellungen werden kostenfrei geliefert. Wenn Sie Konstruktionen haben, die noch auf Freigabe, Überarbeitung oder Einreichung warten, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sie voranzubringen und die Gesamtkosten Ihres Projekts zu senken.

Halten Sie Ihre Projekte diesen Sommer in Bewegung

Die Fertigung macht keine Sommerpause, und meviy auch nicht. Während in Ihrem Unternehmen möglicherweise weniger Personal verfügbar ist oder Betriebsferien anstehen, verarbeitet unsere Plattform Bestellungen wie gewohnt weiter. So bleiben Sie in Bewegung und vermeiden Verzögerungen. Zur Unterstützung Ihrer Sommerproduktion bieten wir zudem einen Summer Continuity Pass im Wert von 200 € an.

Gutscheincode: MV073NC1W