Manuelle Angebotserstellung bringt Drehteile in International Economy

Warum das wichtig ist, wenn Sie Drehteile spezifizieren

 

Drehteile werden über die manuelle Angebotserstellung (MQ) Teil von International Economy. Sie laden ein CAD-Modell hoch. Das Team von meviy prüft die Konstruktion und erstellt direkt ein Angebot.

Die typischen Probleme beim Drehen

 

Wer schon einmal Drehteile für eine Serienfertigung beschafft hat, kennt die Liste:

 

  • Die Angebotserstellung dauert zu lange. Drehereien kalkulieren häufiger von Hand als Fräsbetriebe. Wenn ein Teil bei Durchmesser oder Länge über den gewohnten Bereich hinausgeht, warten Sie oft tagelang auf einen Preis.
  • Die Größe kostet den Preisvorteil. Kostenoptimierte und Offshore-Drehoptionen sind oft auf kleine Teile begrenzt. Größere Teile landen bei der Standardpreisgestaltung oder bei einem lokalen Lieferanten, und der Kostenvorteil entfällt.
  • Eine Baugruppe, drei Lieferanten. Gefräste Halterung, gedrehte Welle, Blechabdeckung. Drei Bestellwege, drei Lieferzeiten, die Sie gegeneinander abgleichen müssen, und drei Stellen, an denen ein Projekt ins Stocken geraten kann.
  • Komplexe Geometrien bedeuten Hin und Her. Hinterschnitte, enge Toleranzen und ungewöhnliche Merkmale führen oft dazu, dass ein Lieferant vor dem Angebot ein Gespräch möchte. Dieses Gespräch findet selten am selben Tag statt.

 

Sie merken es erst, wenn Sie bereits Konstruktionszeit investiert haben. Ohne einen klaren Weg zum Angebot verbringen Ingenieure Stunden mit der Modellierung eines Teils und erfahren erst danach, dass niemand es schnell kalkuliert.

Was MQ tatsächlich leistet

 

MQ gibt jedem Drehteil einen Weg zum Angebot, unabhängig von Größe oder Geometrie.

 

Sie laden dasselbe CAD-Modell hoch, das Sie auch an jeden anderen Anbieter senden würden. Es gibt kein separates Format, keine zusätzliche Zeichnung und keine vorherige Prüfung. Das Modell geht an das Konstruktionsteam von meviy. Dieses prüft die Konstruktion anhand der Fertigungsmöglichkeiten von International Economy und erstellt direkt einen Preis.

 

Das ist keine automatische Preisberechnung. Ein Mensch sieht sich Ihr Teil an. Die Wartezeit ist dadurch länger als bei einem Sofortangebot. Dafür kann MQ Teile bearbeiten, die automatisierte Systeme nicht erfassen: große Durchmesser, große Längen, Hinterschnitte, enge Toleranzen und Geometrien, die sich nur schwer nach festen Regeln kalkulieren lassen.

 

Praktischer Hinweis: Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Drehteil außerhalb des Angebots liegt, nur weil es groß oder ungewöhnlich ist. Laden Sie es hoch. MQ nimmt es auf, und Sie erhalten ein Angebot, ohne das Teil an die Grenzen eines kleineren Lieferanten anpassen zu müssen.

Wo das passt: Anwendungen

 

MQ ist für die Drehteile gedacht, die sich über einen standardmäßigen Online-Angebotsprozess bislang am schwersten beschaffen ließen:

 

  • Wellen und Spindeln. Lange, präzisionsgedrehte Bauteile, bei denen Länge und Toleranz oft über das hinausgehen, was automatisierte Kalkulationswerkzeuge abdecken.
  • Hülsen und Buchsen. Rotationssymmetrische Teile, die innerhalb eines Projekts in unterschiedlichen Durchmessern und Wandstärken bestellt werden.
  • Große rotationssymmetrische Bauteile. Teile, die den Größenbereich überschreiten, den die meisten kostenoptimierten Drehlieferanten annehmen.
  • Teile für die Serienfertigung. Wiederholbestellungen, bei denen ein stabiler, direkter Weg zum Angebot wichtiger ist als ein einmaliger Sofortpreis.
  • Gemischte Baugruppen. Projekte, die Fräsen, Blech und Drehen kombinieren und bei denen Sie einen Beschaffungsweg statt drei getrennter Lieferantenbeziehungen möchten.
  • Komplexe Geometrien. Hinterschnitte, enge Toleranzen oder Merkmale, die sich mit einer automatisierten Angebotserstellung nicht zuverlässig bewerten lassen.

Ein Beschaffungsweg für gemischte Baugruppen

 

Eine gemischte Baugruppe aus gefrästem Gehäuse, Blechhalterung und gedrehter Welle läuft jetzt über International Economy als ein einziger Beschaffungsweg. Die Fräs- und Blechteile folgen ihrem bestehenden Angebotsprozess. Die gedrehte Welle läuft über MQ. So oder so verfolgen Sie ein Projekt statt drei getrennter Lieferanten, drei getrennter Lieferzeiten und drei getrennter Rechnungen.

 

Toleranzen, Prüfungen und Spezifikationen ändern sich für Drehteile unter MQ nicht. Der einzige Unterschied liegt darin, wie der Preis entsteht: durch einen Menschen, der die Datei prüft, statt durch ein System, das beim Hochladen kalkuliert.

Häufige Fragen

  • Wer profitiert am meisten davon?

Alle, die Drehteile für die Serienfertigung bestellen, besonders bei Teilen, die bisher wegen Größe oder Geometrie außerhalb der kostenoptimierten Beschaffung lagen.

  • Wie erhalte ich ein Angebot für ein Drehteil?

Laden Sie Ihr CAD-Modell über International Economy hoch. Es geht an MQ, und das Team von meviy prüft es und erstellt direkt ein Angebot.

  • Ist MQ sofort verfügbar?

Nein. Bei MQ prüft ein Mensch Ihr Modell, bevor er es kalkuliert. Rechnen Sie mit einer Wartezeit, nicht mit einem Preis beim Hochladen.

  • Muss ich die Datei für MQ anders vorbereiten?

Nein. Laden Sie dasselbe CAD-Modell hoch, das Sie für jedes andere International-Economy-Teil verwenden würden. Es sind keine separaten Zeichnungen und keine zusätzliche Dokumentation erforderlich.

  • Welche Größen und Geometrien kann MQ bearbeiten?

MQ ist für Teile ausgelegt, die nicht in einen standardmäßigen automatisierten Angebotsbereich passen. Dazu gehören größere Durchmesser und Längen, Hinterschnitte, enge Toleranzen und ungewöhnliche Geometrien.

  • Kann ich gefräste und gedrehte Teile in einer Bestellung kombinieren?

Ja. Gemischte Baugruppen laufen über International Economy als ein Beschaffungsweg, wobei Drehteile über MQ kalkuliert werden.

  • Wo werden diese Teile gefertigt?

Über dieselben bewährten Offshore-Partner, die in International Economy zum Einsatz kommen und die die Qualitätsanforderungen von meviy erfüllen.

Kostenloser Versand bis zum 30. September verlängert

Nutzen Sie unsere Aktion zum kostenlosen Versand, die jetzt bis zum 30. September verlängert wurde. Alle in diesem Zeitraum aufgegebenen Bestellungen werden kostenfrei geliefert. Wenn Sie Konstruktionen haben, die noch auf Freigabe, Überarbeitung oder Einreichung warten, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sie voranzubringen und die Gesamtkosten Ihres Projekts zu senken.

Halten Sie Ihre Projekte diesen Sommer in Bewegung

Die Fertigung macht keine Sommerpause, und meviy auch nicht. Während in Ihrem Unternehmen möglicherweise weniger Personal verfügbar ist oder Betriebsferien anstehen, verarbeitet unsere Plattform Bestellungen wie gewohnt weiter. So bleiben Sie in Bewegung und vermeiden Verzögerungen. Zur Unterstützung Ihrer Sommerproduktion bieten wir zudem einen Summer Continuity Pass im Wert von 200 € an.

Gutscheincode: MV073NC1W