Correction automatique des épaisseurs de tôle des plis

Les modèles de pièces en tôle doivent être conçus avec une épaisseur de tôle uniforme. Si le rayon intérieur (R) et le rayon extérieur (R) des plis sont déséquilibrés et que l’épaisseur de la tôle n’est pas uniforme, vous ne pourrez pas utiliser la fonction de devis automatique. Dans ce cas, vous pouvez rectifier le problème à l’aide de la fonction de correction automatique.

Correction des problèmes d'uniformité des messages affichés lors de l'ouverture de l'écran Visionneuse 3D

La boîte Guide de modification du modèle s’affiche si vous ouvrez un projet dans la Visionneuse 3D contenant des données pour lesquelles l’épaisseur de la tôle n’est pas uniforme.

  • 1. Sélectionnez [Modifier le modèle]..
  • Le nom du projet généré automatiquement est identique à celui du projet d’origine.

Remarques

Le modèle fixe est créé en tant que nouveau projet, ce qui signifie que vous pouvez toujours accéder au projet d’origine si nécessaire.

2. Ouvrez le projet corrigé automatiquement.

Vérifiez que les informations relatives aux pièces et l’épaisseur de la tôle non standard ont été fixées.

3. Relancez le processus de devis.

Poursuivez à partir des paramètres de spécification du devis.

  • Les paramètres utilisateur peuvent être définis pour sélectionner si le projet original doit être supprimé ou non.
  • « Supprimer le projet original » → « Fonction de modification du modèle de tôle – Projets « Rfixed » ».
    Pour plus d’informations, veuillez cliquer ici.

Articles récemment consultés

    ↑