- AIDE
- Informations techniques
- Pièces en tôle soudée
- Précision et spécifications
- Déformation/gauchissement dus au soudage
Déformation/gauchissement dus au soudage
Gauchissement et déformation après soudage
- Nous corrigerons autant que possible les gauchissements ou déformations importants avant l’expédition ; nous ne pouvons toutefois pas garantir leur élimination complète.
- En outre, si une déformation importante due au soudage est anticipée avant la fabrication, ou si une déformation sévère persiste après la fabrication malgré les mesures correctives, laissant un gauchissement résiduel significatif, le service d’assistance meviy peut vous contacter avant l’expédition.
Exemple : gauchissement causé par le soudage
Exemple : après correction du gauchissement
■ Éléments de contrôle avant expédition
- Nous contrôlons visuellement les zones telles que celles indiquées par des flèches rouges dans le schéma ci-dessous afin de confirmer l’absence de gauchissement résiduel s’écartant des spécifications de précision dimensionnelle pour le soudage de tôles.
- En cas de gauchissement résiduel important, le service d’assistance meviy peut vous contacter concernant l’approbation de l’expédition.
Exemples de points de contrôle du gauchissement/de la déformation lors de l’expédition
Conseil
- La soudure en continu à l’arc a tendance à provoquer un gauchissement et une déformation plus importants. Cela peut être atténué en passant au soudage au laser ou en adoptant le soudage intermittent.
- Le soudage par points des surfaces planes en chevauchement peut réduire le gauchissement et la déformation. En cliquant sur le bouton [Modifier les informations de soudage] et en cochant « Soudure par points des surfaces planes en chevauchement », nous pouvons établir un devis avec soudage par points.
- Si vous souhaitez minimiser autant que possible le gauchissement et la déformation, veuillez l’indiquer dans le champ Instructions supplémentaires et utiliser l’option « Demander un devis manuel».