Précision et spécifications d’usinage

Qualité de l'apparence

Surface d'usinage (Diamètre extérieur)

EN AW−5056 équiv.

EN 1.1191 équiv.

Remarques

Surface d'usinage (Diamètre intérieur)

EN 1.1191 équiv.

EN 1.4301 équiv.

Face de fraisage

EN 1.1191 équiv.

EN 1.4301 équiv.

Attention

Des marques d’usinage peuvent subsister.

Couper

Découpe

Fil métallique

Attention

La méthode de traitement ne peut pas être spécifiée.

Surfaces obtenues par électroérosion à fil

Surface obtenue par électroérosion à fil

Agrandir l'image : Surface obtenue par électroérosion à fil

Comme il s’agit d’un procédé de découpe par fusion dans lequel le métal est fondu et coupé par des décharges provenant d’électrodes, la surface n’est pas brillante.

Normes de qualité pour le traitement de surface

39312_10_deFR

Attention

  • Comme il est difficile de vérifier l’épaisseur du revêtement sur des trous de précision de petit diamètre, etc., un usinage supplémentaire peut être effectué après l’usinage, de sorte que le traitement de surface ne peut pas rester sur la surface coupée.
  • Le traitement de surface peut ne pas rester à l’intérieur des trous, car ceux-ci peuvent être masqués.
  • Des traces de suspension du traitement de surface et de contact avec l’électrode peuvent rester sur le produit.
  • Pour garantir le contact des traitements de surface disponibles ci-dessous, au moins une forme de suspension parmi les 5 ci-dessus est requise.
  • Si le modèle ne comporte aucun élément permettant de suspendre la pièce, un trou de passage sera réalisé à n’importe quel endroit pour permettre la suspension.
Traitement de surface Trous de suspension
Nickelé (chimique, noir)
Chrome dur Cible
Chromaté trivalent (clair) Cible
Chromaté trivalent (noir) Cible
Bruni
Nitruration souple en bain de sel
Chrome noir basse température Cible
Phosphatation
Anodisé (clair) Cible
Anodisé (noir) Cible
Anodisé (noir) (mat) Cible
Anodisé dur (clair) Cible
Hard ChromeTrivalent Chromate (Clear)Trivalent Chromate (Black)Low Temperature Black Chrome
Chromé durChromaté (III – précieux, clair)Chromaté (III – précieux, noir)Chrome noir basse température
    
Clear AnodizeBlack AnodizeBlack Anodize (Matte)Hard Anodize (clear)
Anodisé (clair)Anodisé (noir)Anodisé noir (mat)Anodisé dur (clair)

Normes de qualité de trempe

À propos de l'assurance qualité du trempé

La valeur de dureté spécifiée est garantie et sera mesurée et confirmée avant expédition.

Aspect après trempe

Après trempe

Finition Explosion

Finition par rectification (diamètre extérieur)

Finition par rectification (diamètre intérieur)

Attention

  • La surface peut être nettoyée par sablage après trempe. Ce procédé ne réduit pas la précision.
  • La photo montre un sablage, mais dans certains cas, un grenaillage peut également être utilisé. Le procédé d’explosion ne peut pas être spécifié.
  • S’il existe des tolérances pour les diamètres extérieur et intérieur, le meulage peut être inclus dans le processus de finition. Dans ce cas, l’aspect changera comme indiqué dans la figure ci-dessus.
  • Le meulage ne peut pas être spécifié. La décision de meuler est prise en usine dans le cadre de l’assurance qualité.
  • Les filetages seront également trempés. Selon l’application, le filetage peut être endommagé. Si vous ne souhaitez pas que le filetage soit trempé, veuillez spécifier « Trempe sélective (trempe par induction) » pour sélectionner une zone qui n’inclut pas le filetage.
  • Des marques de mesure de dureté peuvent rester dans les zones où la rugosité de surface n’est pas spécifiée ou près du centre de la face d’extrémité de la pièce. Pour confirmer à l’avance les points d’inspection, veuillez ajouter des informations dans les commentaires et demander un devis manuel.
Trempe par induction

Attention

  • ・Un meulage peut être effectué pour garantir la précision des tolérances sur le diamètre extérieur ou intérieur. L’aspect des surfaces meulées sera conforme à l’illustration ci-dessus.
  • ・Le meulage ne peut pas être spécifié. L’usine déterminera si le meulage est nécessaire pour garantir la précision dimensionnelle.
  • ・Une profondeur de trempe de 1 mm ou plus dans la surface de la pièce est garantie. La profondeur de trempe peut être de 1,5 mm ou plus.
  • ・La profondeur de trempe ne peut pas être spécifiée.
  • ・Le processus de trempe par induction peut également durcir les bords et les surfaces adjacentes à la surface spécifiée pour la trempe.

Conditions d'utilisation des matériaux standard (Tiges polies et Matériaux finis à froid)

Si le diamètre maximal est disponible pour un matériau standard, celui-ci est utilisé à la discrétion de l’usine et l’apparence sera différente.

Usiné

Matériau fini à froid

Barre Polie

Conditions de sélection pour les matériaux standard

 Tolérance
IT6g6, h7h9Autre (IT7 ou supérieur, tolérance générale, etc.)
Rugosité de surfaceRa6,3UsinéBarre polie ou usinéeBarre polie, matériau fini à froid ou usinéBarre polie, matériau fini à froid ou usiné
Ra3,2UsinéBarre polie ou usinéBarre polie, matériau fini à froid ou usinéBarre polie, matériau fini à froid ou usiné
Ra1,6UsinéBarre polie ou usinéUsinéBarre polie ou usiné

Tableau de correspondance des matériaux standard

Tableau des spécifications des barres rondes

MatériauDiamètre maximal (h9)
EN 1.7220 équiv.ø4~ø12 (par incréments de 1 mm)
ø12.7
ø13~ø21 (par incréments de 1 mm)
ø22
ø24
ø25
ø26
ø28
ø30
ø32
ø35
ø40
ø45
ø50

Attention

  • Si elle ne figure pas dans le tableau standard, elle sera rasée.
  • Pour les autres, le matériau brut est plus susceptible d’être choisi comme matériau standard.

Conseil

Quel est le diamètre maximal ?

  • Le diamètre maximal correspond au plus grand diamètre de la surface cylindrique du produit. (surligné en bleu clair)
  • Même si la surface est divisée par une rainure comme dans l’exemple 3, elle est considérée comme un élément simple si elle a le même diamètre.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Conditions disponibles pour Tige hexagonale

  • Si la distance entre les côtés plats de l’hexagone correspond à une taille standard, la pièce est traitée avec une barre hexagonale et expédiée.
  • Les surfaces hexagonales peuvent être rayées car il s’agit de surfaces brutes, non usinées.

Example (1)

Example (2)

  • Quelle est la distance entre les côtés plats ?
  • La distance entre deux côtés opposés d’un hexagone.

Tableau des normes et spécifications des tiges hexagonales

Articles récemment consultés