Importar y exportar la configuración del usuario

  • Todas las configuraciones de usuario se pueden cambiar a la vez importando un archivo de configuración de usuario.
  • Se puede crear un archivo de configuración de usuario exportando la configuración de usuario actual.

Esto resulta útil si desea compartir la configuración con otros usuarios o si desea cambiar la configuración para un software CAD o una tarea de diseño diferentes.

Importar configuración de usuario

1. Haga clic en «Importar configuración» en la parte inferior derecha de la pantalla Configuración del usuario.

  • 2. Seleccione el archivo «.mus» que desea importar y, a continuación, haga clic en «Cerrar» cuando aparezca el cuadro de diálogo.
  • * La configuración de notificaciones y los permisos de publicación del número de pieza no se incluyen en la importación.

3. Haga clic en «Guardar configuración» para completar la importación.

Exportar configuración de usuario

1. Haga clic en «Exportar configuración» en la parte inferior derecha de la pantalla Configuración del usuario.

  • 2. Haga clic en «Exportar» cuando aparezca el cuadro de diálogo de mensaje. El archivo «.mus» se descargará para completar la exportación.
  • * La configuración de notificaciones y los permisos de publicación del número de pieza no se incluyen en la exportación.

Restablecer la configuración de usuario a los valores predeterminados

1. Haga clic en «Restablecer configuración predeterminada» en la parte inferior derecha de la pantalla Configuración del usuario.

  • 2. Aparecerá un cuadro de diálogo con un mensaje; haga clic en «Restablecer configuración predeterminada» para completar el proceso.
  • * Se restablecerá la configuración predeterminada de todos los ajustes, incluidos los ajustes de notificación y los permisos de publicación del número de pieza, que no se incluyen en el proceso de importación ni exportación.

Artículos vistos recientemente