Informations sur l’offre manuelle

  • Même si aucune offre automatique n’est disponible sur meviy, vous pouvez obtenir un devis en utilisant l’option « Offre manuelle ».
  • Veuillez vérifier les points suivants, puis n’hésitez pas à faire une demande.

Qu'est-ce qu'une offre manuelle ?

  • Il s’agit d’un processus par lequel une offre manuelle sera examinée et émise par le service d’assistance meviy lorsqu’aucune offre automatique n’est disponible sur meviy.
  • Vous pouvez demander une offre manuelle pour les éléments suivants : quantités supérieures aux quantités indiquées dans le champ de commentaires marqué « Autres ».
  • Vous recevrez généralement une réponse dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables.
  • Ce délai peut être plus long pour les commandes longues, lourdes, en grande quantité ou nécessitant un usinage difficile.

Comment demander un devis

  • Le bouton « Demander une offre manuelle » s’affiche lorsque l’offre manuelle est disponible.
  • Veuillez cliquer dessus pour faire une demande.

Boîte de commentaires (instructions supplémentaires)

  • Cliquez sur [Entrée], remplissez la boîte de commentaires qui s’affiche, puis cliquez sur [OK].

Annulation d'une offre manuelle

  • La demande de devis peut être annulée jusqu’à ce que le support meviy ait répondu.
  • Si les conditions ont changé ou si le devis n’est plus nécessaire, cliquez sur « Annuler l’offre manuelle » pour annuler la demande.
  • Pour demander un nouveau devis après l’annulation, cliquez à nouveau sur « Demander une offre manuelle ».

Devis accepté

  • En plus de recevoir un e-mail du service d’assistance meviy, le montant, les jours de livraison et le numéro de pièce s’affichent dans la visionneuse 3D.
  • De plus, le message « Message du service d’assistance meviy » s’affiche si des conditions sont incluses dans le devis. Cliquez sur « Confirmer » pour vérifier les détails.

Échec de devis

  • Les raisons pour lesquelles cela n’est pas possible vous seront envoyées par e-mail par meviy ou affichées dans un « Message du support meviy ». Cliquez sur « Confirmer » pour vérifier les détails.
  • De plus, un « Message du support meviy » s’affichera si des conditions sont incluses dans le devis. Cliquez sur « Confirmer » pour vérifier les détails.

Offre manuelle indisponible

  • Une offre manuelle ne peut pas être demandée si le bouton « Demander une offre manuelle » n’apparaît pas.
  • La reconnaissance de la forme a peut-être échoué. Veuillez vérifier la forme du modèle et les autres détails pertinents.
  • Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail à l’adresse
  • meviy-usa@misumiusa.com

Offre manuelle dans la boîte de commentaires

Peut être traité

 Peut être traité
QuantitéPlusieurs quantités disponibles (2 pièces, 5 pièces, 15 pièces, 50 pièces, etc.)
TailleProduit long avec une longueur totale de 1 à 3 m
*Vous devez vous débarrasser de la palette en bois et réceptionner le produit à l’aide d’un chariot élévateur.
Veuillez indiquer votre adresse de livraison dans le champ « Commentaire » lorsque vous demandez un devis manuel afin que nous puissions calculer les frais d’expédition. Cliquez ici pour plus de détails sur l’emballage de livraison.
Méthode de traitement Spécifier la rugosité de surface d’une surface conique
Déchirures/Traversant impossible Indicateur
Certificats de conformitéDemande de joindre la fiche technique pour des lots similaires
Boîtier SDS demandé

Ne peut pas être modifié

Articles récemment consultés