Lors du téléchargement de données CAO 3D, vous pouvez spécifier toutes les dimensions/tolérances pour les pièces où les dimensions et tolérances ne sont pas affichées.
Les plages de valeurs minimales spécifiables pour les tolérances dépendent de la combinaison des éléments de forme.
En fonction d’autres paramètres, la précision dans la plage peut ne pas être couverte par le service.
Éléments de forme et plages de valeurs minimales pour les tolérances
*1 Surface brute : toute la surface utilisée pour les dimensions extérieures.
*2 Poche : Surface de coupe autre qu’une surface brute.
Ajout de tolérances dimensionnelles à des trous groupés
Le service de découpe ne reconnaîtra pas que des dimensions ont été saisies
même lorsque d’autres éléments existent en ligne droite à partir d’éléments avec des tolérances dimensionnelles (trous, poches, etc.)
(Non considéré comme des dimensions en double.) Insérez toujours la tolérance aux emplacements où elle est requise.
Par exemple, si vous spécifiez une tolérance dimensionnelle pour H-001, les tolérances dimensionnelles seront également appliquées à H-002, qui se trouve sur le même axe et dans le même groupe.
Si vous souhaitez spécifier des tolérances de dimensions différentes pour H-001 et H-002, vous devez d’abord diviser le groupe.
*Notez que la règle ci-dessus ne s’applique pas si vous spécifiez une tolérance dimensionnelle entre les trous.
Points importants à prendre en compte lors de la spécification des tolérances dimensionnelles pour les trous de précision
Comme mentionné ci-dessus dans la section « Tolérance dimensionnelle », lors de la spécification de la tolérance dimensionnelle d’un trou de précision, la valeur minimale de tolérance (plage) est généralement de 0,04.
Il existe toutefois une exception où la valeur minimale de tolérance (plage) est de 0,2.
*La surface orange correspond à la profondeur effective utile d’un trou de précision.
Trous borgnes (trous fraisés), 0 étape/1 étape
⇒ Valeur minimale de tolérance (plage) : 0,04
Alésages traversants, sans contre-battement
Spécification de tolérance dimensionnelle sur le côté profondeur effective
⇒ valeur de tolérance minimale (plage) : 0,04
Spécification de tolérance dimensionnelle sur le côté de la profondeur effective et le côté opposé
⇒ valeur de tolérance minimale (plage): 0,2
Spécification de tolérance dimensionnelle sur la profondeur effective des trous sur toute la longueur
⇒ Valeur minimale de tolérance (plage) : 0,04
Alésages en 1 étape (fraisés), traversants
Spécification de tolérance dimensionnelle sur le dessus
⇒ Valeur minimale de tolérance (plage) : 0,04
Si la marche inférieure correspond à la longueur totale de la profondeur effective, spécification de tolérance dimensionnelle du côté de la marche inférieure
⇒ valeur de tolérance minimale (plage) : 0,04
Si la marche inférieure ne correspond pas à la longueur totale de la profondeur effective, spécification de tolérance dimensionnelle du côté de la marche inférieure
⇒ valeur de tolérance minimale (plage) : 0,2
Trous à 2 niveaux
Spécification de tolérance dimensionnelle sur le côté de la marche avec une profondeur effective utile définie
⇒ Valeur minimale de tolérance (plage) : 0,04
Spécification de tolérance dimensionnelle sur la profondeur effective utile de l’échelon central et du côté opposé
⇒ Valeur minimale de tolérance (plage) : 0,04
Spécification de tolérance dimensionnelle sur la profondeur effective utile de la marche centrale et du côté opposé
⇒ valeur de tolérance minimale (plage) : 0,04
Spécification de tolérance dimensionnelle sur la profondeur effective utile de l’échelon central et du côté opposé
⇒ valeur de tolérance minimale (plage) : 0,2
Spécification de tolérance dimensionnelle sur les échelons avec profondeur effective utile définie et côté opposé