- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Directrices de diseño
- Resolución de problemas de errores en presupuestos de chapas metálicas
Resolución de problemas de errores en presupuestos de chapas metálicas
- Al cargar un modelo a meviy, puede aparecer el error «Error en el presupuesto».
- A continuación se ofrece una descripción general de los motivos por los que se producen estos errores y cómo solucionarlos, así como algunos ejemplos de errores.
¿Qué es un error de presupuesto?
Caso 1: No se ha podido leer el archivo cargado.
Caso 2: Forma no compatible
Caso 3: Espesor de la placa no disponible
Caso 4: Espesor irregular de la placa
Caso 5: Distancia entre las características
Caso 6: Distancia entre el doblado y el agujero
Caso 7: Altura del doblado insuficiente
Caso 8: Interferencia durante el doblado
Caso 9: Forma del agujero no reconocida
Caso 10: Fallo en el reconocimiento de formas
¿Qué es un error de presupuesto?
Al cargar un modelo a meviy, puede producirse un error que impida que el modelo se presupueste automáticamente.

Cómo comprobar los errores en la lista de proyectos
- Después de cargar un modelo en meviy, aparecerá el icono «
» o «
» si el modelo no puede ser presupuestado automáticamente.
- En este caso, vaya al Visor 3D y confirme los detalles del error en la columna Precauciones.

Cómo comprobar los mensajes de error en el Visor 3D
- Abra el Visor 3D y compruebe «Precauciones».
- Si hace clic en «Compruebe», verá los mensajes de error y un rango para el presupuesto automático.
- Dependiendo de la causa del error, es posible que no se muestre el rango para el presupuesto automático.

Cómo localizar un error
- Al hacer clic en el botón «Confermare il preventivo», se resaltará la ubicación del error en el modelo.
- Una vez resuelto este error, será posible realizar el presupuesto automático.
Caso 1: No se ha podido leer el archivo cargado
- Este error se produce cuando se carga un formato o extensión 3DCAD que no es compatible con meviy.
- Para solucionarlo, comprueba los formatos compatibles con meviy y vuelve a cargar un formato compatible.
Notas
- A continuación, se indican los formatos y extensiones que se pueden cargar en meviy.
- Antes de empezar>Formatos de archivos CAD que se pueden cargar
Caso 2: Forma no compatible
- Este error se produce al cargar una forma que no es apta para el presupuesto automático con el servicio Chapa metálica de meviy.
- Para solucionarlo, compruebe las formas presupuestables y modifique el modelo según corresponda.

Consejo
- Si aparece el siguiente mensaje en el Visor 3D, corresponde a este error.
- – «Hay una forma no compatible».
Notas
- A continuación se muestran las formas compatibles con el servicio Chapa metálica.
- → [Piezas mecánicas FA] Piezas de chapa metálica>Piezas/materiales aplicables>Formas aptas para cotización
Caso 3: Espesor de la placa no disponible
- Este error se produce cuando el espesor de la placa solicitado no es compatible.
- Para resolverlo, modifique el modelo para que coincida con los grosores de placa correspondientes.

Consejo
- Si aparece el siguiente mensaje en el Visor 3D, se trata de este error.
- – «No hay espesores de chapa compatibles».
Notas
- El espesor de la pieza debe coincidir con uno de los espesores de calibre admitidos por meviy Chapa metálica.
- Consulte lo siguiente para conocer los espesores de chapa disponibles.
- → [Piezas mecánicas FA] Piezas de chapa metálica>Piezas/materiales aplicables>Material, Tratamiento superficial, Dimensiones
Caso 4: Espesor irregular de la placa
- Este error se produce cuando el espesor de la placa no es constante durante el modelado o cuando el ajuste de la longitud R no se encuentra dentro del rango correcto.
- Para solucionarlo, modifique el modelo para crear un espesor de lámina uniforme.

Consejo
- Si aparece el siguiente mensaje en el Visor 3D, corresponde a este error.
- – «El espesor de la hoja del modelo no es uniforme».
Notas
- Consulte a continuación las directrices para el modelado de chapa metálica.
- → [Piezas mecánicas FA] Piezas de chapa metálica>Directrices de diseño>Reglas básicas de modelado
Caso 5: Distancia entre las características
- Este error se produce cuando la distancia entre los agujeros y las caras finales, o entre agujeros, es inferior al límite.
- Para resolverlo, aumente la distancia entre el agujero y la cara final/agujero.

Consejo
- Si aparece el siguiente mensaje en el Visor 3D, corresponde a este error.
- – «XX y XX están demasiado cerca».
Notas
- Consulte a continuación las distancias mínimas entre los agujeros y las caras finales/los agujeros.
- → [Piezas mecánicas FA] Piezas de chapa metálica>Directrices de diseño>Rango de límites de mecanizado
- Utilice también la función de medición para comprobar la distancia.
- → [Piezas de chapa metálica] Configuración de las condiciones del presupuesto>Medición de modelos 3D
- Si tiene alguna pregunta, solicite un presupuesto manual al servicio de asistencia técnica de meviy. A continuación se indica cómo obtener asistencia sobre presupuestos manuales.
- →Ajuste de las condiciones del presupuesto>
[Piezas de chapa metálica] Configuración del presupuesto>Información sobre presupuesto manual
Caso 6: Distancia entre el doblado y el agujero
- Este error se produce cuando la distancia entre el doblado y el agujero es inferior al límite.
- Para solucionarlo, aumente la distancia entre el doblado y el agujero o cree una abertura en la línea del doblado (agujero de paso).

Consejo
- Si aparece el siguiente mensaje en el Visor 3D, corresponde a este error.
- – «XX y XX están demasiado cerca».
Notas
- A continuación se indica la distancia mínima requerida entre un agujero y un doblado.
- → [Piezas mecánicas FA] Piezas de chapa metálica>Directrices de diseño>Rango de límites de mecanizado
- A continuación se indican las normas relativas a las aberturas en la línea de doblado.
- → [Piezas mecánicas FA] Piezas de chapa metálica>Directrices de diseño>Rango de límites de mecanizado
- Si tiene alguna pregunta, solicite un presupuesto manual al servicio de asistencia técnica de meviy. A continuación se indica cómo obtener asistencia sobre presupuestos manuales.
- →Ajuste de las condiciones del presupuesto>
[Piezas de chapa metálica] Configuración del presupuesto>Información sobre presupuesto manual
Caso 7: Altura del doblado insuficiente
- Este error se produce cuando la altura de doblado es inferior al límite.
- Para solucionarlo, aumente la altura de doblado hasta una altura suficiente.

Consejo
- Si aparece el siguiente mensaje en el Visor 3D, corresponde a este error.
- – «La altura del doblado es demasiado pequeña».
Notas
- Consulte a continuación las alturas mínimas de doblado.
- → [Piezas mecánicas FA] Piezas de chapa metálica>Directrices de diseño>Rango de límites de mecanizado
Caso 8: Interferencia durante el doblado
- Este error se produce cuando la geometría de la pieza provoca interferencias durante el doblado.
- Para solucionarlo, modifique el diseño de la pieza para evitar interferencias.

Consejo
- Si aparece el siguiente mensaje en el Visor 3D, corresponde a este error.
- – «La pieza y el molde interfieren durante el doblado».
Notas
- Consulte a continuación las directrices sobre la interferencia en la matriz durante el doblado.
- → [Piezas mecánicas FA] Piezas de chapa metálica>Directrices de diseño>Condiciones de doblado
Caso 9: Forma del agujero no reconocida
- Este error se produce cuando hay una forma de agujero no reconocida.
- Para solucionarlo, cambie el agujero por una forma compatible y vuelva a cargar el archivo.

Consejo
- Si aparece el siguiente mensaje en el Visor 3D, corresponde a este error.
- – «Hay una forma de agujero no compatible».
Notas
- Véase a continuación el reconocimiento de los agujeros roscados.
- → [Piezas mecánicas FA] Piezas de chapa metálica>Directrices de diseño>Identificación de orificios roscados y dimensiones seleccionables
- → [Piezas mecánicas FA] Piezas de chapa metálica>Directrices de diseño>Orificios roscados/perforados por fricción
Caso 10: Fallo en el reconocimiento de formas
- Este error se produce cuando hay un problema con la calidad de los datos CAD 3D cargados y la forma se deforma al cargar meviy.
- Si la forma está deformada, pruebe los siguientes pasos para ver si puede obtener un presupuesto.

Estado de los datos originales

Estado después de cargar meviy
Consejo
- Si aparece el siguiente mensaje en el Visor 3D, se trata de este error.
- – «Hay una forma de errónea en el modelo.»
- – «No se puede cargar el archivo.»
1. Comprobar la forma de los datos CAD 3D cargados
- Comprueba la forma de los datos CAD 3D cargados.
- Si hay algún problema con la forma, corríjalo y vuelva a cargar el modelo.
Notas
- Comprobación visual
- – ¿Hay superficies torcidas?
- – ¿Hay características geométricas no deseadas en la vista transversal?
- – ¿Hay formas o huecos muy pequeños?
- Confermare il metodo di creazione della forma
- – ¿Hay formas 3D creadas sin trazar bocetos?
- – Formas creadas al importar líneas desde DXF
- – Formas creadas mediante geometría de referencia o geometría de piezas de acoplamiento
- – ¿Hay líneas que se cruzan creadas por agujeros que se intersectan?
- – Etc.
- Confirmación mediante herramientas de control
- – Comprobación de formas inconsistentes
Si no hay ningún problema con la forma o si la situación de carga no mejora después de volver a cargar el archivo corregido, pruebe el siguiente paso «2».
2. Cambiar el formato del archivo
Vuelva a cargar el archivo en un formato de archivo CAD 3D diferente al que ha cargado.
Notas
- – Si meviy es compatible con el formato nativo del archivo CAD 3D que está utilizando, inténtelo citando el formato nativo.
- – Si está utilizando un formato intermedio, inténtelo citando el formato STEP o Parasolid.
Si modificar la geometría y cambiar el formato del archivo no mejora la situación, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia.