Información sobre la oferta manual

  • Aunque no haya una cotización automática disponible en meviy, puede obtener una cotización utilizando Oferta manual.
  • Consulte lo siguiente y no dude en realizar una solicitud.

¿Qué es una oferta manual?

  • Se trata de un proceso mediante el cual se revisará y emitirá un oferta manual a través del soporte de meviy cuando no haya un cotización automático disponible en meviy.
  • Puede solicitar un oferta manual para lo siguiente: cantidades superiores a las indicadas en el campo de comentario, que están marcadas como «Otros».
  •  
  • Normalmente recibirá una respuesta en un plazo de 1-2 días laborables.
  • Pueden ser necesarios más días para pedidos largos, pesados, de gran cantidad o con mecanizados difíciles.

Cómo solicitar un presupuesto

  • El botón «Solicitar oferta manual» aparecerá cuando el oferta manual esté disponible.
  • Haga clic en él para realizar la solicitud.

Campo de comentarios (instrucciones adicionales)

  • Haga clic en [Input] y rellene el campo di commento que aparece, luego haga clic en [OK].

Introducir información sobre los agujeros «Otros»

    
  • Los agujeros para los que se selecciona icono en las instrucciones de información sobre agujeros para placas mecanizadas se reconocen como «Otros agujeros».
  • Se puede introducir texto en el campo de entrada libre para otros agujeros.
  • Rellene la información sobre los agujeros (tipo de agujero, diámetro del agujero, profundidad efectiva, etc.) con un máximo de 30 caracteres y, a continuación, haga clic en [Actualizar].

Precaución

Si la información proporcionada sobre los agujeros es insuficiente, se rechazará el presupuesto para evitar discrepancias entre las condiciones del mismo.

Cancelar una oferta manual

  • La solicitud de presupuesto puede cancelarse hasta que el servicio técnico de meviy haya respondido.
  • Si las condiciones han cambiado o ya no necesita el presupuesto, haga clic en «Cancelar oferta manual» para cancelar la solicitud.
  • Para solicitar un nuevo presupuesto tras la cancelación, haga clic de nuevo en «Solicitar oferta manual».

Oferta realizado correctamente

  • Además de recibir un correo electrónico del soporte de meviy, la cantidad, los días para el envío y el número de pieza se mostrarán en el visor 3D.
  • Además, si se incluyen condiciones en el presupuesto, se mostrará el mensaje «Mensaje del servicio técnico de meviy». Haga clic en «Confirmar» para revisar los detalles.

Oferta fallida

  • Los motivos por los que esto no es posible se enviarán en un correo electrónico de meviy o se mostrarán en un «Mensaje del servicio técnico de meviy». Haga clic en «Confirme» para revisar los detalles.
  •  
  • Además, se mostrará un «Mensaje del servicio técnico de meviy» si se incluyen condiciones en el presupuesto. Haga clic en «Confirme» para revisar los detalles.

Oferta manual no disponible

  • No es posible solicitar un oferta manual si no aparece el botón «Solicitar oferta manual».
  • Es posible que el reconocimiento de la forma haya fallado. Compruebe la forma del modelo y otros detalles relevantes.
  • Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico
  • meviy-usa@misumiusa.com

Oferta manual en el campo de comentario

Capaz de procesar

 Capaz de procesar
CantidadRango de cantidades múltiples (2 pcs. & 5 pcs. & 15 pcs. & 50 pcs., etc.)
Dimensión
  • Producto largo con una longitud total de 1~3 m
  • *Debe desechar el palé de madera y recibir el producto con una carretilla elevadora.
  • Escriba su dirección de entrega en el campo di commento al solicitar un presupuesto manual para calcular los gastos de envío. Haga clic aquí para obtener más detalles sobre el embalaje de entrega.
Metodo di lavorazioneEspecificar la rugosidad superficial de la superficie cónica.
Laceraciones/pasantes no posibles indicación
Documentos de certificaciónSolicitud de adjuntar la ficha de fábrica para lotes similares
Se solicita adjuntar la ficha de seguridad

No se puede procesar

Artículos vistos recientemente

    ↑