Establecer la rugosidad, el esmerilado y el pulido de la superficie

Se puede especificar la rugosidad de la superficie.

Adición de la rugosidad, el esmerilado y el pulido de la superficie

1.Seleccione el botón Rugosidad/Pulido de la superficie en los iconos de la parte superior del visualizador de modelos. También puede utilizar la tecla de acceso rápido (R).
2.Seleccione la superficie en la que desea especificar la rugosidad de la superficie. Las superficies seleccionables se resaltan en azul al pasar el ratón por encima.

Precaución

El icono del ratón indicará si una superficie no se puede seleccionar cuando pase el ratón por encima.
It can not be selected It can not be selected
3.Seleccione el área en la que desea especificar la rugosidad de la superficie y, a continuación, haga clic en Aceptar. Para establecer la misma rugosidad superficial para varias superficies, seleccione cada superficie secuencialmente y, a continuación, haga clic en Aceptar.
4.Seleccione el valor de rugosidad de la superficie.
5.Hay diferentes opciones de procesamiento disponibles.
  • Esmerilado
  • Pulido de la superficie

Puede elegir entre estas opciones.

Precaución

Es posible que algunas opciones no estén disponibles según el material.
Es posible que se requiera una forma de relieve para el esmerilado.

6.Siga las instrucciones del cuadro de diálogo, seleccione un valor y haga clic en Actualizar.
7.La rugosidad de la superficie añadida se muestra en el modelo 3D y en la vista en árbol.
8.Para cambiar la rugosidad de la superficie especificada, haga clic en el símbolo de rugosidad de la superficie en el árbol debajo de los detalles o en el visualizador para mostrar el cuadro de diálogo de rugosidad de la superficie y actualizar la configuración.

Precaución

No es posible cambiar la rugosidad de la superficie de varias superficies a la vez.

Eliminación de la rugosidad de la superficie

"1. Seleccione el botón Eliminar PMI Eliminar PMI de los íconos de la parte superior del visor. También puede utilizar la tecla de acceso rápido (D) para seleccionarlo.
2.Aparecerá el mensaje «Haga clic en la configuración que desea eliminar». Seleccione la rugosidad de la superficie que desea eliminar. La especificación de rugosidad de la superficie se volverá azul cuando coloque el cursor sobre ella. Haga clic para eliminarla.

Precaución

Tenga en cuenta que, al hacer clic en el botón «Eliminar todos los ajustes», se eliminarán todos los ajustes que haya definido.

3.El proceso de eliminación ha terminado. Pulse la tecla Esc o haga clic en el botón X para salir de Eliminar configuración.

Artículos vistos recientemente

    ↑