Añadir cotas y tolerancias dimensionales por lote

¿Qué es agregar dimensiones y tolerancias dimensionales a granel?

Esta función le permite agregar dimensiones y tolerancias dimensionales desde el origen del producto hasta el orificio a la vez.

■Adición de dimensiones por lote

■Adición de tolerancias dimensionales por lote

Acerca del origen que se puede utilizar como criterio adicional

  • En meviy, puedes establecer un vértice en blanco de 8 o un orificio de precisión como origen.
  • Puede añadir cotas y tolerancias de cota a los agujeros desde el origen definido de una sola vez.

■Cuando el origen son los 8 espacios en blanco principales

■Cuando el origen es un orificio de precisión

Notas

A continuación, indicamos cómo cambiar el origen: Cambiar el origen de un diseño

Acerca de los tipos de agujeros que se van a añadir por lote

  • Los orificios objetivo que se agregarán con dimensiones y tolerancias dimensionales se pueden seleccionar para cada tipo de orificio. (también son posibles varias selecciones)
  • También puede establecer diferentes valores de tolerancia para cada tipo de orificio seleccionado.
  • Por ejemplo, si solo marca el orificio de precisión, las dimensiones y tolerancias dimensionales se añadirán colectivamente desde el origen hasta el orificio de precisión únicamente.
  • *Haga clic en todos los tipos de orificios para agregarlos a todos los orificios.

*Otros orificios no son elegibles para orificios adicionales a la vez.

Consejo

Si hay un orificio de precisión en cualquiera de los pasos de un agujero escalonado, el orificio escalonado se considera un orificio de precisión.

Agregue solo las dimensiones a todos los orificios a la vez

Puede agregar dimensiones todas a la vez.

1. Haga clic en .
  • Se mostrará en el cuadro de diálogo “Añadir cotas y tolerancias”.

Añadir dimensiones y tolerancias en el cuadro de diálogo por lote:

2. Haga clic en Agregar solo dimensiones.

  • El contenido del cuadro de diálogo cambiará.

3. Seleccione el tipo de orificio al que desea añadir cotas.

  • Para el tipo de orificio seleccionado, las cotas se pueden sumar desde el origen.

Consejo

Si selecciona todo, se agregará a todos los orificios.

4. Haga clic en .
  • Solo se añaden las cotas al modelo en masa.

Especifique el tipo de orificio y añada cotas y tolerancias de cota juntas

Puede especificar el tipo de orificio y añadir cotas y tolerancias de cota juntas.

1. Haga clic en .
  • Se mostrará en el cuadro de diálogo “Añadir cotas y tolerancias”.

Añadir dimensiones y tolerancias en el cuadro de diálogo por lote:

2. Seleccione el tipo de orificio al que desea añadir cotas.

  • Para el tipo de orificio seleccionado, puede añadir cotas y tolerancias cotas desde el origen de una sola vez.

3. Establezca valores de tolerancia.

  • Puede hacer clic en Seleccionar y seleccionar un valor de tolerancia en el menú desplegable.
  • Si el valor de tolerancia deseado, no está disponible, introdúzcalo por favor en «Entrada libre».

Notas

Si selecciona Tolerancia general, solo puede agregar las dimensiones.

Consejo

  • Si marca , podrá guardar el valor de tolerancia ajustado.
  • Esta función permite omitir este paso la próxima vez que lo introduzca.
4. Haga clic en .
  • Solo se añaden las cotas al modelo en masa.

Artículos vistos recientemente