Visualización de la pantalla del visor 3D

  • Haga clic en un proyecto en la pantalla de la lista de proyectos para abrir la pantalla del visor 3D.
  • En la pantalla del visor 3D puede comprobar la siguiente información. Haga clic en las pestañas (2) Passante (5) para cambiar la visualización.

(1) Visor 3D

(2) Lista de partes

Se mostrarán todas las piezas contenidas en el proyecto seleccionado en la Lista de proyectos.

(3) Indicaciones

Enumera los mensajes de error, los mensajes de advertencia y los mensajes del operador meviy.

(4) Información básica

È possibile modificare il materiale e il trattamento superficiale e impostare un numero d’ordine cliente.

(5) Vista en árbol

  • En la vista en árbol, puede comprobar las dimensiones de toda la pieza y la información de los agujeros de cada una de las 6 caras.
  • También puede cambiar el tipo de agujero. Haga doble clic en el agujero que desea cambiar y se mostrará el cuadro de diálogo [Instrucciones de información del agujero].

Consejo

  • La precisione dei fori rettilinei può essere modificata cambiando il tipo di tolleranza del diametro del foro.
  • Si un agujero puede ser tanto roscado como recto, se identificará como foro filettato. Asegúrese de controlar el tipo de agujero en el visor 3D o en la vista en árbol.
  • Se mostrará un mensaje si la pieza contiene una zona delgada que podría romperse o deformarse durante el proceso de fabricación. Puede comprobar la zona correspondiente en el visor 3D. → Confirmar aprobaciones

(6) Detalles y otra información adicional en el campo de comentarios.

  • Se pueden detallar solicitudes o consultas adicionales, como instrucciones de mecanizado adicionales que no se puedan configurar en meviy.
  • Haga clic aquí para saber cómo utilizar el campo de comentarios.> «Registro de experiencias con presupuestos manuales»

Precaución

Si necesita un procesamiento adicional, no se puede ofrecer un presupuesto automático. Seleccione [Solicitar un presupuesto manual]. La persona responsable le responderá con un presupuesto más adelante.

(7) Área de asignación del número de pieza

  • Es posible visualizar una lista con la cantidad, el precio, la fecha de entrega y el código de componente según la información básica.
    El botón cambia en función del estado y es posible confirmar las condiciones de la oferta, solicitar un presupuesto manual e incluso añadir la oferta seleccionada al carrito.

Artículos vistos recientemente

    ↑