Medición de modelos 3D

Esta función permite medir los modelos cargados.

Introducción en pantalla a las funciones de medición

Esta sección presenta las diversas ventanas que aparecen después de ejecutar la función de medición.

La función puede medir tres tipos de valores: distancia, valor R y ángulo.

  1. Haga clic en el icono
  2. Los siguientes procedimientos están disponibles según los elementos que se vayan a medir.
  • – Para medir la distancia
  • → Si selecciona los dos puntos (resaltados en amarillo-verde) que desea medir, XYZ se mostrará respectivamente en una ventana.
  • – Si desea medir el valor R
  • → Si pasa el ratón sobre los elementos que desea medir (bordes y caras del modelo), el valor R se mostrará en la ventana cuando el elemento seleccionado se resalte en azul claro.
  • – Para medir un ángulo
  • → Si pasa el ratón sobre los elementos que desea medir (bordes y caras del modelo), seleccione los dos elementos resaltados en azul claro y los ángulos se mostrarán en la ventana.
Nombre del elemento Detalles
① Icono de medición Active la función de medición.
② Ventana de conmutación del modo de medición Cambie entre la distancia máxima y la mínima.
③ Ventana de medición por elemento La ventana muestra información sobre el elemento medido.
④ Objetos seleccionados Se utiliza para seleccionar el punto central o el eje central de un orificio.
⑤ Línea de componentes de medición Muestra el objetivo de medición según el modo de medición, y el componente XYZ también se muestra al mismo tiempo como un segmento de línea.

Icono de medición

  • Icono utilizado para medir varios elementos del modelo.
  • La tecla de acceso directo se activa con “Mayús + M”.

Ventana de conmutación del modo de medición

Función para alternar entre las mediciones de la distancia máxima y mínima para elementos seleccionados.


Distancia más larga Distancia más corta

Ventana de medición por elemento

Ventana que muestra información sobre el objeto que se va a medir y los valores numéricos de los componentes XYZ descompuestos.

Medición de distancia Valor de R ángulo

Objetos seleccionados

Se muestran varios elementos entre los que se puede seleccionar el elemento que se necesita medir.

Consejo

Objeto esférico Punto central del borde R
Objeto cilíndrico Eje central de una superficie curva

Línea de componentes de medición

Muestra los componentes XYZ que configuran la distancia medida en mm.

Consejo

Línea negra Resultado de la medición
Línea roja Componente de la dirección X
Línea verde Componente de la dirección Y
Línea azul Componente de la dirección Z

Artículos vistos recientemente

    ↑