- AYUDA
- Información técnica
- Piezas de chapa metálica
- Especificaciones de precisión y mecanizado
- Dirección de cepillado
Dirección de cepillado
- EN 1.4301 equiv. (acabado cepillado por una cara) tiene un acabado cepillado en la superficie visible principal (véase la figura de la derecha).
- La dirección de pulido del acabado hairline se denomina “dirección hairline” y, con el servicio de chapa metálica meviy Sheet Metal, puede comprobar la dirección hairline en el visor 3D.
- Dependiendo de la forma, también puede solicitar una cotización cambiando entre las direcciones longitudinal y transversal del desarrollo plano.
Compruebe y cambie la dirección hairline en el visor 3D
- Cuando se selecciona el material “EN 1.4301 equiv. (acabado hairline por una cara)”, la dirección hairline determinada automáticamente se muestra cerca del modelo en el visor 3D.
- Para las formas en las que la dirección longitudinal del desarrollo plano puede determinarse de forma unívoca, es posible cambiar la dirección hairline entre las direcciones longitudinal y transversal del desarrollo plano haciendo doble clic en el texto de dirección hairline que se muestra.
| Seleccione el material “EN 1.4301 equiv. (acabado hairline por una cara)” |
|
|
||
|
|
Cotizaciones automatizadas |
|
Cotización manual |
|
Haga doble clic en “Hairline Direction > ” (dirección hairline) para cambiar la dirección hairline entre las direcciones longitudinal y transversal. |
||||
Lógica para determinar la dirección predeterminada (dirección longitudinal del desarrollo plano)
- Se calcula el rectángulo máximo del dibujo desplegado y se aplica horizontalmente en la dirección del lado más largo del rectángulo.
- Como se indica aquí, la auto oferta está disponible cuando la dirección hairline coincide con la dirección longitudinal del desarrollo plano.
- Si la dirección hairline se cambia a la dirección transversal del desarrollo plano, se requerirá una oferta manual.
Formas con dirección de cepillado arbitraria
- En algunos casos, el rectángulo máximo del dibujo desplegado no está definido, o no se puede definir el lado más largo del rectángulo (véase la figura de la derecha). Para estas formas, la dirección de cepillado es opcional.
- Si tiene algún requisito específico sobre la dirección deseada, introdúzcalo como comentario en “Otras instrucciones adicionales”.
- Gestionaremos su solicitud como una oferta manual.
Notas
- Haga que la dirección hairline sea paralela al lado de 100 mm.
- Aplique un acabado hairline en la dirección paralela a los tres agujeros ranurados.
- Haga que la dirección hairline sea perpendicular a la dirección que se muestra en pantalla.
Efectos en el cálculo de la dimensión desplegada
- El efecto de la expansión debido a la flexión debe tenerse en cuenta al calcular las dimensiones desplegadas para la fabricación.
- En el caso de EN 1.4301 equiv. (acabado cepillado por una cara), la expansión es aproximadamente el doble del espesor de la placa en cada punto de flexión, por lo que las dimensiones desplegadas se acortan en esa cantidad. Como resultado, tenga en cuenta que la dirección longitudinal en el modelo 3D y el dibujo desplegado pueden diferir (véase la figura de la derecha).