Reglas básicas de modelado

  • Al modelar piezas de Chapa Metálica Soldada, si la pieza se puede desplegar como chapa metálica, se puede presupuestar como Chapa Metálica Soldada incluso si no se puede desplegar.
  • Modele de acuerdo con las siguientes condiciones de configuración de piezas.

1. Modelos de una sola pieza

AEstado en el que es posible el desplegado
  • BEstado no desplegable
  • *Limitado a modelos con espesor de la placa uniforme.

Después de la importación de meviy

*Para el caso B, se convierte en una forma (A) que se puede fabricar como soldadura de placa.

  • Para las soldaduras de esquina, recomendamos modelar con tamaños de corte dentro del doble del espesor de la placa (por lado) y ángulos donde las curvas y las soldaduras se cruzan a 90 grados o más.
  • Aunque la soldadura se realiza desde el lado exterior durante la fabricación, ambos lados se resaltan en morado en el visor 3D para indicar que ambos lados están llenos.
① El tamaño a del recorte en la esquina de la caja debe ser 2 veces el espesor de la placa o menos.
② El ángulo en el que se intersecan el pliegue y la soldadura es de 90° o más

Precaución

  • El llenado de orificios en las esquinas no es aplicable cuando el pliegue y la soldadura se cruzan en un ángulo distinto de 90 grados.
  • Si es necesario rellenar los orificios, proporcione comentarios en el campo Instrucciones de fabricación adicionales.

Ejemplo: Para las tres líneas de soldadura

*Nota: No hay resaltado de la esquina en el visor 3D.
A Se puede desplegar
B Solo cuando hay una sección doblada en R, el estado se puede desplegar (compuesto por un único sólido).

*Para las formas de caja que contienen plegados R, se recomienda modelar en el “estado A desplegable”.

Modelos compuestos por dos o más partes (1) Unión de placas idénticas

AEstado en el que dos partes están compuestas de sólidos separados
  • BDos partes compuestas del mismo sólido
  • *Limitado a modelos con espesor de la placa uniforme.

Después de la importación de meviy

*El modelo B se convertirá a la forma (A), que se puede fabricar como soldadura de placa.

Modelo compuesto por dos o más piezas (2) Placas solapadas

AUbicaciones de soldadura divididas BEstado integrado
*El modelo B no está sujeto a conversión.

Después de la importación de meviy

Modele las piezas que constituyen el producto soldado de acuerdo con las “Reglas básicas de modelado” para chapa metálica.

Para conocer las reglas de modelado de las piezas de placa que constituyen productos soldados, consulte las “Reglas básicas de modelado“ en el Manual de placas.

  • Los cordones de soldadura no son necesarios en los datos 3D. Para los puntos de soldadura reconocidos automáticamente, establezca la información de soldadura en el visor 3D.
  • Para obtener más información, consulte “Configuración de la información de soldadura”.
Ejemplo) Modelo con cordones de soldadura añadidos
Ejemplo) Modelo que refleja las marcas de soldadura por puntos

Artículos vistos recientemente

    ↑