Deformazione/imbarcamento da saldatura

Imbarcamento e deformazione dopo la saldatura

  • Correggeremo il più possibile deformazioni o imbarcamenti significativi prima della spedizione, tuttavia non possiamo garantirne la completa rimozione.
  • Inoltre, se si prevede una distorsione significativa dovuta alla saldatura prima della produzione, o se la distorsione grave persiste dopo la produzione nonostante le misure correttive, lasciando una deformazione residua significativa, il supporto meviy vi contatterà prima della spedizione.

Esempio: imbarcamento causato dalla saldatura

Esempio: dopo la correzione dell’imbarcamento

■ Elementi di ispezione prima della spedizione

  • Esaminiamo visivamente aree come quelle contrassegnate con frecce rosse nel diagramma seguente per confermare che non rimanga alcuna deformazione residua che si discosti dalle specifiche di precisione dimensionale di saldatura delle piastre.
  • Se rimane un imbarcamento residuo significativo, il supporto meviy potrebbe contattarti per l’approvazione della spedizione.

Esempi di punti di ispezione di deformazione/imbarcamento durante la spedizione

Suggerimento

  • La saldatura ad arco continua tende a causare un maggiore imbarcamento e deformazione. Questo può essere
    mitigato passando alla saldatura laser o adottando la saldatura intermittente.

  • La saldatura di superfici sovrapposte a piastre piane mediante saldatura a punti può ridurre l’imbarcamento e le deformazioni. Facendo clic sul pulsante [Edit Welding Information] e controllando “Saldatura a punti delle aree di piastre piane sovrapposte”, possiamo fornire un preventivo utilizzando la saldatura a punti.

  • Se si desidera ridurre al minimo l’imbarcamento e le deformazioni, indicarlo nel campo Istruzioni aggiuntive e utilizzare l’opzione “Richiedi preventivo al personale responsabile”.

Articoli visti di recente