Informazioni sul preventivo manuale

  • Anche se su meviy non è disponibile un preventivo automatico, è possibile ottenere un preventivo utilizzando la funzione Preventivo manuale.
  • Controlla quanto segue e poi sentiti libero di fare una richiesta.

Che cos'è un Preventivo manuale?

  • Si tratta di un processo mediante il quale un preventivo manuale viene esaminato ed emesso tramite il supporto meviy quando su meviy non è disponibile un preventivo automatico.
  • È possibile richiedere un preventivo manuale per quanto segue: quantità superiori indicate nel campo di commento contrassegnato come “Altro”.
  • Di solito riceverete una risposta entro 1-2 giorni lavorativi. Potrebbero essere necessari più giorni per ordini lunghi, pesanti, di grandi quantità o con lavorazioni difficili.

Come richiedere un preventivo manuale

  • Il pulsante “Richiedi preventivo manuale” viene visualizzato quando il preventivo manuale è disponibile.
  • Fare clic su di esso per effettuare una richiesta.

Campo di commento (istruzioni aggiuntive)

  • Fare clic su [Inserisci] e compilare il campo di commento visualizzato, quindi fare clic su [OK].

Inserisci le informazioni sui fori “Altri”

  • I fori per i quali è selezionato icona nelle istruzioni relative alle informazioni sui fori per le piastre lavorate vengono riconosciuti come “Altri fori”.
  • È possibile inserire del testo nel campo di immissione libera per gli altri fori.
  • Inserire le informazioni sui fori (tipo di foro, diametro del foro, profondità effettiva, ecc.) utilizzando un massimo di 30 caratteri, quindi fare clic su [Aggiorna].

Precauzione

Se le informazioni fornite sui fori non sono sufficienti, il preventivo verrà rifiutato per evitare discrepanze tra le condizioni del preventivo.

Annullamento di un preventivo manuale

  • La richiesta di preventivo può essere annullata fino a quando il supporto meviy non ha risposto.
  • Se le condizioni sono cambiate o il preventivo non è più necessario, clicca su “Annulla preventivo manuale” per annullare la richiesta.
  • Per richiedere un nuovo preventivo dopo l’annullamento, fare nuovamente clic su “Richiedi preventivo manuale”.

Preventivo inviato

  • Oltre a ricevere un’e-mail dal supporto meviy, l’importo, i giorni di spedizione e il numero di parte saranno visualizzati sul Visualizzatore 3D.
  • Inoltre, se nel preventivo sono incluse delle condizioni, verrà visualizzato il messaggio “Messaggio dal supporto meviy”. Fare clic su “Conferma” per rivedere i dettagli.

Offerta non riuscita

  • I motivi per cui ciò non è possibile saranno inviati tramite e-mail da meviy o visualizzati in un “Messaggio dal supporto meviy”. Fare clic su ‘Conferma’ per rivedere i dettagli.
  • Inoltre, se nell’offerta sono incluse delle condizioni, verrà visualizzato un “Messaggio dal supporto meviy”. Fare clic su “Conferma” per rivedere i dettagli.

Preventivo manuale non disponibile

  • Non è possibile richiedere un preventivo manuale se non è presente il pulsante “Richiedi preventivo manuale”.
  • Il riconoscimento della forma potrebbe non essere riuscito. Controlla la forma del modello e altri dettagli rilevanti. In caso di domande, non esitare a contattarci via e-mail all’indirizzo
  • meviy-usa@misumiusa.com

Preventivo manuale nel campo di commento

In grado di elaborare

 In grado di elaborare
QuantitàQuantità multiple (2 pz., 5 pz., 15 pz., 50 pz., ecc.)
Dimensioni
  • Prodotto lungo con lunghezza totale 1~3 m
  • *È necessario smaltire il pallet di legno e ricevere il prodotto con un carrello elevatore.
  • Si prega di scrivere il vostro indirizzo di consegna nel campo dei commenti quando si richiede un preventivo manuale per calcolare le spese di spedizione. Clicca qui per maggiori dettagli sulla confezione di consegna.
Metodo di lavorazioneSpecificare la ruvidità della superficie conica
Indicatore di strappo/perforazione non possibile
Documenti di certificazioneRichiesta di allegare il foglio di lavorazione per lotti simili
Richiesta scheda di sicurezza

Non in grado di elaborare

Articoli visti di recente