Misurazione di modelli 3D

Questa funzione consente la misurazione dei modelli caricati.

Introduzione alla schermata delle funzioni di misurazione

Questa sezione introduce le varie finestre che appaiono dopo l’esecuzione della funzione di misurazione.

La funzione può misurare tre tipi di valori: distanza, valore R e angolo.

  1. Fare clic sull’icona
  2. Le seguenti procedure sono disponibili a seconda degli elementi da misurare.
  • – Per misurare la distanza
  • →Se si selezionano i due punti (evidenziati in giallo-verde) che si desidera misurare, XYZ verrà visualizzato in una finestra.
  • – Se si desidera misurare il valore R
  • → Se si passa il mouse sugli elementi da misurare (bordi e facce del modello), il valore R verrà visualizzato nella finestra quando l’elemento selezionato viene evidenziato in blu chiaro.
  • – Per misurare un angolo
  • → Se si passa il mouse sugli elementi da misurare (bordi e facce del modello), selezionare i due elementi evidenziati in blu chiaro e gli angoli verranno visualizzati nella finestra.
Nome articolo Dettagli
① Icona di misurazione Attivare la funzione di misurazione.
② Finestra di commutazione della modalità di misurazione Passare dalla distanza massima a quella minima.
③ Finestra di misurazione per elemento La finestra che visualizza le informazioni sull’elemento misurato.
④ Oggetti selezionati Utilizzare per selezionare il punto centrale o l’asse centrale di un foro.
⑤ Linea di componenti di misurazione Visualizzazione dell’obiettivo di misurazione in base alla modalità di misurazione e la componente XYZ viene visualizzata contemporaneamente come segmento di linea.

Icona di misurazione

  • Un’icona utilizzata per misurare vari elementi del modello.
  • Il tasto di scelta rapida viene attivato con “Maiusc+M”.

Finestra di commutazione della modalità di misurazione

Funzione che consente di passare dalla misurazione della distanza massima a quella minima degli elementi selezionati.

Distanza massima Distanza minima

Finestra di misurazione per elemento

Finestra che visualizza informazioni sull’oggetto da misurare e sui valori numerici dei componenti XYZ scomposti.

Misurazione della distanza Angolo del Valore R

Oggetti selezionati

Vengono visualizzati vari elementi tra cui è possibile selezionare quello da misurare.

Suggerimento

Oggetto sferico Punto centrale del bordo R
Oggetto cilindrico Asse centrale di una superficie curva

Linea di componenti di misurazione

Visualizza le componenti XYZ che definiscono la distanza misurata in mm.

Suggerimento

Linea nera Risultato della misurazione
Linea rossa Componente della direzione X
Linea verde Componente della direzione Y
Linea blu Componente della direzione Z

Articoli visti di recente

    ↑