Informzioni sulla direzione della finitura spazzolata

  • L’acciaio EN 1.4301 equiv. (finitura spazzolata su un lato) presenta una finitura spazzolata sulla superficie principale visibile. (Vedi figura a destra)
  • La direzione di lucidatura della finitura spazzolata è chiamata “direzione di spazzolatura” e con il servizio meviy Lamiera, è possibile controllare la direzione di spazzolatura nel visualizzatore 3D.
  • A seconda della forma, è anche possibile richiedere un preventivo passando dalla direzione longitudinale a quella trasversale del modello piatto.
Controllare e modificare la direzione di spazzolatura nel visualizzatore 3D.
  • Quando si seleziona il materiale “EN 1.4301 equiv. (finitura spazzolata su un solo lato)”, la direzione di spazzolatura determinata automaticamente viene visualizzata accanto al modello nel visualizzatore 3D.
  • Per le forme in cui la direzione longitudinale del motivo piatto può essere determinata in modo univoco, è possibile commutare la direzione di spazzolatura tra le direzioni longitudinale e trasversale del motivo piatto facendo doppio clic sul testo della direzione di spazzolatura visualizzata.
Seleziona il materiale “EN 1.4301 equiv. (finitura spazzolata su un solo lato)”
  • Visualizzazione predefinita della direzione di spazzolatura
  • (direzione longitudinale del motivo piatto)
  • Modificare la direzione di spazzolatura
  • (direzione trasversale del motivo piatto)

Preventivi automatici

Preventivo manuale

Fare doppio clic su “Direzione di spazzolatura > ” per cambiare la direzione di spazzolatura tra le direzioni longitudinale e trasversale.

Logica per determinare la direzione predefinita (direzione longitudinale del modello piatto)
  • Il sistema calcola il rettangolo massimo nello sviluppo della parte, e definisce come direzione longitudinale il lato più lungo del rettangolo, lungo il quale avviene lo sviluppo orizzontale.
  • Come mostrato qui, la preventivazione automatica è disponibile quando la direzione di spazzolatura corrisponde alla direzione longitudinale del motivo piatto.
  • Se la direzione di spazzolatura viene modificata nella direzione trasversale del motivo piatto, sarà necessario un preventivo manuale.
Forma con direzione della finitura spazzolata arbitraria
  • In alcuni casi, il rettangolo massimo dello sviluppo non può essere definito, oppure il lato più lungo non è chiaramente identificabile (vedi figura a destra). Per queste geometrie, la direzione della finitura spazzolata è arbitraria.
  • Se hai specifiche di direzione preferite, inseriscile come commento in “Altre istruzioni aggiuntive”.
  • Elaboreremo la tua richiesta come preventivo manuale.

Note

  • Rendere la direzione di spazzolatura parallela al lato di 100 mm.
  • Applicare una finitura sottile nella direzione parallela ai tre fori asolati.
  • Rendere la spazzolatura perpendicolare alla direzione mostrata sullo schermo.
Effetti sul calcolo delle dimensioni sviluppate
  • Durante il calcolo delle dimensioni sviluppate per la produzione di parti piegate, è necessario tenere conto dell’espansione del materiale dovuta alla piegatura.
  • Nel caso dell’EN 1.4301 equiv. (finitura spazzolata su un solo lato), tale espansione equivale a circa due volte lo spessore della lamiera per ciascun punto di piega, pertanto le dimensioni sviluppate risultano più corte di tale valore complessivo.
  • Di conseguenza, si segnala che la direzione longitudinale nel modello 3D potrebbe non corrispondere a quella dello sviluppo piano, e potrebbe risultare invertita. (Vedi figura a destra)

Articoli visti di recente

    ↑