Informazioni sul preventivo manuale

  • Anche se un preventivo automatico non è disponibile su meviy per il servizio Welded Sheet Metal, è possibile ottenere un preventivo utilizzando il preventivo manuale.
  • Controllare quanto segue e non esitare a fare una richiesta.

Che cos’è il preventivo manuale?

  • Si tratta di un processo che prevede la verifica e l’emissione di un preventivo manuale tramite il supporto meviy quando un preventivo automatico non è disponibile su meviy.
  • Quando l’ordine contiene elementi non coperti dal preventivo automatico è possibile richiedere un preventivo manuale, questo comporta grandi quantità o richiede istruzioni aggiuntive nel campo dei commenti.
  • Di solito riceverai una risposta entro 1-2 giorni lavorativi.
  • *Nel caso in cui i materiali siano difficili da procurare potrebbero essere necessari più giorni.

Come richiedere un preventivo

  • Quando è disponibile un preventivo manuale, un pulsante “Richiedi preventivo manuale” apparirà come mostrato nell’immagine a destra. Fare clic su questo pulsante per inviare la propria richiesta.
  • Gli articoli disponibili per la richiesta tramite il preventivo manuale sono i seguenti:
  • ・Quando lo spessore della piastra delle parti del componente differisce.
  • ・Quando i componenti includono elementi non coperti da preventivo automatico, ad esempio per foro filettato.
  • ・Quando si desidera specificare i processi di saldatura che non possono essere indicati nella sezione informazioni sulla saldatura. (Inserire i dettagli nelle campo delle istruzioni aggiuntive.)

Campo del commento (Istruzioni aggiuntive)

  • Sono supportate le istruzioni per la lavorazione di parti Welded Sheet Metal.
  • Fare clic su [Input] e compilare il campo di immissione visualizzato, quindi fare clic su [OK].
  • Inserire le istruzioni relative ai processi di saldatura e le eventuali istruzioni di lavorazione per i fori filettati che non sono coperti dal preventivo automatico.

Annullamento di un preventivo manuale

  • La richiesta di preventivo può essere annullata fino a quando il Supporto meviy non avrà risposto.
  • Se le condizioni sono cambiate o il preventivo non è più necessario, fare clic su “Annulla preventivo manuale” per annullare la richiesta.
  • Per richiedere un nuovo preventivo dopo l’annullamento, fare nuovamente clic su “Richiedi preventivo manuale”.

Elaborazione del preventivo effettuata con successo

  • Oltre a ricevere un’e-mail dal Supporto meviy, l’importo, i giorni di spedizione e il codice articolo verranno visualizzati sul visualizzatore 3D.
  • Inoltre, se le condizioni sono incluse nel preventivo, verrà visualizzato “Messaggio dal Supporto meviy”.
  • Fare clic su “Conferma” per rivedere i dettagli.

Preventivo non riuscito

  • Se il preventivo viene rifiutato dal supporto meviy, verrà aggiunto un messaggio in Avviso e un’e-mail dettagliata verrà inviata al tuo indirizzo e-mail registrato. Controlla i dettagli.
  • Fare clic su “Impostazione delle condizioni del preventivo” per tornare al punto in cui ci si trovava prima della richiesta di un preventivo manuale, in cui è possibile modificare le impostazioni e richiedere nuovamente un preventivo manuale.

Preventivo manuale non disponibile

  • Non è possibile richiedere un preventivo manuale se non è presente il pulsante “Richiedi preventivo manuale”.
  • Il riconoscimento della forma potrebbe non essere riuscito. Controllare la forma del modello e altri dettagli pertinenti.
  • In caso di domande, non esitare a contattarci via e-mail.
  • meviy-eu@misumi-europe.com

Registro dell’esperienza sul preventivo manuale

  • Di seguito è riportato un elenco di preventivi manuali per i quali abbiamo esperienza di gestione e anche elementi che non sono supportati.
  • La fattibilità della produzione è determinata caso per caso, anche per le parti che includono elementi per i quali abbiamo esperienza di gestione. La richiesta verrà rifiutata se non è possibile soddisfarla.

Parti di Welded Sheet Metal

  • Impostare gli elementi con cui abbiamo esperienza su meviy oppure compilare i dettagli nel Campo dei commenti (Istruzioni aggiuntive).
  • Le richieste che richiedono disegni 2D non sono supportate.
 Esperienza conElementi non supportati
QuantitàOrdine di grandi quantità–
Giorni di spedizioneGiorni di spedizione specificati–
DimensioniDimensioni estese di 2000 mm di lunghezza.–
Tolleranza e precisioneIntervallo di tolleranza pari o superiore a 0,2Intervallo di tolleranza pari o superiore a 0,2
–Specifiche di tolleranza geometrica
–Specifiche di rugosità della superficie
–Specifiche di lucentezza
Tipo di materiale e trattamento superficiale–[ Material, Surface Treatment ] Tipo di materiale e trattamenti superficiali non selezionabili per il preventivo automatico
–Saldatura tra lamiere metalliche perforate
–Specifiche del rivestimento di base
Trattamento termico e durezza–Trattamento termico
–Specifiche della durezza
ForiDimensioni dei fori filettati non coperte dal preventivo automaticoDimensioni dei fori svasati non coperte dal preventivo automatico
–Foro non passante
–Fori svasati
Dado montatoQuantità di installazione del dado non idonea per il preventivo automaticoSpecifiche di finitura per dado saldato
Metodo di lavorazioneSgrassaggio–
Specifiche di smussatura dei bordi intorno all’intera circonferenza–
Parti–Modifiche alla geometria speculare
–Forma specificata diversa dal modello 3D
Documenti di certificazioneCertificato di collaudo di laminazione (lotti simili)–
SDSCertificati RoHS
Schede di ispezione–

Domande frequenti

D. I preventivi manuali sono più costosi?
R. Ad eccezione degli ordini di grandi quantità, i preventivi manuali tendono ad essere più costosi rispetto ai preventivi automatici.
D. Perché le condizioni differiscono dai preventivi precedenti?
R. Le condizioni del preventivo variano in quanto viene effettuate manualmente caso per caso.
D. Sono disponibili degli sconti?
R. No, non sono previsti.
D. È possibile fornire preventivi per la Spedizione economica, Expedited e Express dei codici articolo?
R. No, non sono previsti. Sono supportati solo i codici articolo dei preventivi automatici.
D. Possono essere forniti preventivi per diverse quantità?
R. Inserire le quantità nel campo dei commenti e risponderemo in base a tali quantità. Possiamo rispondere per un massimo di sette diverse quantità.
D. Cosa devo fare se voglio una risposta più rapida?
R. Inserire i dettagli come “Rispondi entro xx” nel campo dei commenti e faremo del nostro meglio per soddisfare la richiesta. Tuttavia, ciò potrebbe non essere possibile, a seconda della situazione in fabbrica che controlla la richiesta. Grazie per la comprensione.

Articoli visti di recente

    ↑