Informationen über die manuelle Anfrage

  • Sollte bei meviy kein automatisches Angebot verfügbar sein, können Sie über den blauen Button “Manuelles Angebot anfordern” ein Angebot anfragen.
  • Bitte prüfen Sie die folgenden Informationen und fordern Sie dann Ihr manuelles Angebot an.

Was ist ein manuelles Angebot?

  • Bei diesem Vorgang wird ein manuelles Angebot vom meviy Support geprüft, sollte bei meviy kein automatisches Angebot verfügbar sein.
  • Ein manuelles Angebot können Sie für folgendes anfordern:
    hohe Stückzahlen
  • Anweisungen im Kommentarfeld
  • Bohrungen welche als “Sonstige” gekennzeichnet sind.
  • In der Regel erhalten Sie innerhalb 1-2 Arbeitstagen eine Antwort.
  • * Falls das Material schwer zu beschaffen ist, kann die Bearbeitungsdauer etwas länger dauern.

So fordern Sie ein Angebot an

  • Der Button “Manuelles Angebot anfordern” wird angezeigt, wenn ein manuelles Angebot angefragt werden kann.
  • Bitte klicken Sie, um eine Angebotsanfrage zu stellen.
Kommentarfeld (zusätzliche Anweisungen)
Klicken Sie hierzu auf [Eingabe] und anschließend auf [OK].

Kommentarfeld (zusätzliche Anweisungen)

  • Bearbeitungsanweisungen für Blechteile werden unterstützt.
  • Klicken Sie hierzu auf [Eingabe] und anschließend auf [OK].

Achtung

  • Bearbeitungsanweisungen für Frästeile werden nicht unterstützt.
  • Bohrungsanweisungen für als “Sonstige” gekennzeichnete Bohrungen müssen seperat eingegeben werden.

Stornierung einer manuellen Angebotsanfrage

  • Die Angebotsanfrage kann storniert werden, solange Sie noch keine Antwort vom meviy Support erhalten haben.
  • Falls sich was geändert hat oder Sie das Angebot nicht mehr benötigen, klicken Sie auf “Manuelles Angebot stornieren”, um die Anfrage zu stornieren.
  • Wenn Sie nach dem stornieren ein neues Angebot wünschen, klicken Sie erneut auf “Manuelles Angebot anfordern”.

Anfrage erfolgreich erstellt

  • Zusätzlich zu der E-Mail vom meviy Support erhalten Sie Informationen zur Menge, Lieferzeit und die Teilenummer.
  • Außerdem wird die Benachrichtigung “Nachricht vom meviy Support” im 3D Viewer angezeigt. Klicken Sie auf “Bestätigen”, um die Angaben zu prüfen.

Anfrage fehlgeschlagen

  • Wenn die Anfrage vom meviy Support abgelehnt wird, wird eine Nachricht im 3D Viewer im Bereich “Hinweis”angezeigt. Ebenfalls erhalten Sie eine E-Mail.
  • Klicken Sie auf “Anfragebedingungen erneut festlegen”. Hier können Sie die Einstellungen ändern und erneut ein manuelle Anfrage anfordern.

Manuelle Anfrage nicht verfügbar

  • Es kann kein manuelle Anfrage angefordert werden, wenn der Button “Manuelle Anfrage anfordern” nicht angezeigt wird.
  • Die Bauteilerkennung ist möglicherweise fehlgeschlagen. Bitte prüfen Sie die Form des Bauteil und ändern Sie die relevante Details.
  • Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne via Mail kontaktieren
  • meviy-eu@misumi-europe.com.

Erfahrungsbericht zu manuellen Angfragen

  • Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der manuellen Anfragen, mit denen wir Erfahrung haben, und auch Bauteile, die nicht unterstützt werden.
  • Die Machbarkeit wird von Fall zu Fall geprüft. Die Anfrage wird abgelehnt, wenn die Machbarkeit nicht möglich ist.

Blechteile

  • Bitte geben Sie detaillierte Angaben im Kommentarfeld an (zusätzliche Informationen).
  • Anfragen, für die eine 2D-Zeichnung erforderlich ist, werden nicht unterstützt.
 Erfahrung haben mitNicht unterstütztes Bauteil
StückzahlGroßbestellung
VersandtageAngegebene Versandtage
GrößeAbmessungen von bis zu 2.000 mm Länge.
Toleranz und GenauigkeitToleranzbereich von 0,2 oder höherWählbarer Toleranzbereich von weniger als 0,2
Spezifikationen zur geometrischen Toleranzen
Spezifikationen zur Oberflächenrauheit
Glanzspezifikationen
Material und OberflächenbehandlungSpezifikationen zur partiellen OberflächenbehandlungMaterial und Oberflächenbehandlung welche bei automatischen Anfragen nicht wählbar sind
Spezifikationen zur Grundierung
Wärmebehandlung und HärteWärmebehandlung
Spezifikationen zur Härte
BohrungenGewindegrößen, die nicht von automatischen Anfragen abgedeckt werdenSenkbohrungsgrößen, die nicht vom automatischen Angebot abgedeckt werden
keine Durchgangsbohrung
Senkbohrungen
BearbeitungsmethodeEntfetten
Leichte Fase am kompletten Bauteil
TeileGeänderte Spiegelgeometrie
Wählbare Form weicht vom 3D-Modell ab
ZertifizierungsunterlagenWerksprüfzeugnis (ähnliche Charge)
SDSRoHS-Zertifikate
Kontrollberichte

Frequently Asked Questions

Q. Are manual quotations more expensive?
A. Except for large-quantity orders, manual quotations tend to be more expensive than automatic quotations.
Q. Why are the conditions differ from previous quotations?
A. The quotation conditions vary as quotations are made manually on a case-by-case basis.
Q. Are discounts available?
A. No, they are not supported.
Q. Can quotations be given for Economy Shipping, Expedited Shipping and Express Shipping part numbers?
A. No, they are not supported. Only automatic quotation part numbers are supported.
Q. Can quotations be given for several quantities?
A. Please enter the quantities in the comments field and we will respond according to those quantities. We can respond regarding a maximum of seven different quantities.
Q. What should I do if I want a quicker response?
  • A. Please enter details such as “Please respond by xx” in the comments field and we will do our best to accommodate your request.
  • However, this may not be possible to accommodate, depending on the situation at the factory that checks your request. Thank you very much for your understanding.

Kürzlich angesehene Artikel