Gravuren festlegen
So können Sie eine Gravur festlegen
STEP1 Symbol auswählen
- Wählen Sie
oben aus. - Sie können auch die Schnelltaste (E) verwenden.
STEP2 Auswahl der Gravurfläche
- Wählen Sie die Fläche aus, auf der Sie die Gravur anbringen möchten.
- Wenn Sie mit dem Mauszeiger über eine auswählbare Fläche fahren, wird die Fläche hervorgehoben.
STEP3 Einstellung der Gravurspezifikation
- Geben Sie den gewünschten Text ein, den Sie Gravieren möchten.
- Die Position die Textgröße und der Winkel der Gavur kann verschoben werden. Klicken Sie nach der Eingabe auf “Aktualisieren”.
Achtung
Die Zeichen, die im Dialogfeld eingegeben werden können, sind alphanumerische Einzelbyte-Zeichen und einige Symbole (+-. #$%&()=*:? /_~).
STEP4 Fertigstellung der Gravur
Sie können die festgelegte Gravur auf dem 3D-Viewer-Modell und in der Baumansicht sehen.
So richten Sie die Modellnummerngravur ein
STEP1 Klicken Sie auf den Button "Teilenummer hinzufügen"
Klicken Sie auf die Schaltfläche “Teilenummer hinzufügen“, die im Dialogfeld angezeigt wird.
STEP2 Anzeige der vorläufigen Teilenummer
- Nachdem Sie auf den Button “Teilenummer hinzufügen” geklickt haben, wird eine temporäre Teilenummer im Gravurfeld und auf dem Modell im 3Dviewer angezeigt.
- Die temporäre Teilenummer wird als “MVSHM-XXXXXXX-XXXXX-XXXXX” angezeigt.
- Die “X”-Zeichen werden automatisch mit der vollständigen Teilenummer aktualisiert, nachdem die Angebotsbedingungen bestätigt wurden.”
STEP3 Abschließen und Anzeigen der
vollständigen Teilenummer
Wenn Sie auf den Button Angebotsbedingungen bestätigen” klicken, wird die vorläufige Teilenummer “MVSHM-XXXXXXX-XXXXX-XXXXX” automatisch aktualisiert und die vollständige Teilenummer angezeigt.”
So löschen Sie
STEP1 Symbol auswählen
- Wählen Sie das Symbol
aus den Symbolen oben. - Sie können auch die Schnelltaste (D) verwenden.
STEP2 Gravur auswählen
- Die Meldung “Klicken Sie auf Einstellungen löschen” wird angezeigt. Wählen Sie dann die Gravur aus, die Sie löschen möchten. wird die entsprechende Gravur blau hervorgehoben.
- Durch klicken wird sie gelöscht.
Achtung
Bitte beachten Sie, dass durch Klicken auf “Alle Einstellungen löschen” alle von Ihnen definierten Einstellungen gelöscht werden.
STEP3 Löschen beenden
Löschung beendet.
STEP4 Ende der Einstellungen Löschung
Drücken Sie die Esc-Taste oder die X-Taste, um den Einstellungen löschen beenden.