Fehlerbeispiele für CNC-Drehen

  • Beim Hochladen eines Modells in meviy kann es zu einem “Angebot fehlgeschlagen” kommen.
  • Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Fehler und wie Sie diese beheben können. Ebenfalls finden Sie hier einige Fallbeispiele.

Fall1:Taschenecken

*Diese Meldung kann auch in anderen Fällen als den folgenden Beispielen angezeigt werden.

Taschenecken

UrsacheIn manchen Fällen können scharfe Taschenecken nicht mit einem Schaftfräser bearbeitet werden und ein entsprechendes Angebot ist nicht möglich.
LösungFügen Sie an jeder scharfen Ecke in der Tasche einen Radius hinzu, um den Werkzeugradius zu berücksichtigen. Ein Angebot ist möglich.
  • Das verwendete Werkzeug hängt von der Breite und Tiefe der Tasche ab. Der für die Größe der Tasche erforderliche Eckenradius ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.
  • *Bitte verwenden Sie die Tabelle als Referenz, da der erforderliche Radius je nach Form variieren kann.
Referenzwerte für die Radiusmodellierung
Breite (w) Tiefe (h) Radius
2≦w<3 6 R1
3≦w<4 9 R1.5
4≦w<5 12 R2
5≦w<6 20 R2.5
6≦w<8 24 R3
8≦w<10 32 R4
10≦w<12 40 R5
12≦w<16 48 R6
16≦w<20 64 R8
20≦w 80 R10

Fall2:Taschenbodenradius

Taschenbodenradius

UrsacheIn manchen Fällen kann der Radius am Boden einer Tasche nicht mit einem Schaftfräser bearbeitet werden und ein Angebot ist nicht möglich.
LösungEntfernen Sie den Radius am unteren Ende der Tasche vom Modell, um ein automatisches Angebot zu erhalten.

Fall3:Dünne Wände

Dünne Wände

Ursachen manchen Fällen können dünnwandige Teile nicht angeboten werden, da die Genauigkeit, einschließlich allgemeiner Toleranzen, hierbei nicht garantiert werden kann.

Die folgenden Formen führen nicht zu einem Fehler, jedoch werden wir Sie möglicherweise kontaktieren, um eine Änderung der Form oder der Toleranzen aufgrund dünner Wände zu bitten.

LösungWenn die Wandstärke des Modells vergrößert wird, ist eine automatische Angebotserstellung möglich.

Klicken Sie hier, um weitere Informationen über die Logik zu erhalten, die die Bedingungen für dünne Wände ermittelt.

Fall4:Dünne Platten

Dünne Platten

UrsacheIn einigen Fällen sind dünne Platten mit einer Gesamtdicke von weniger als 5 % des Außendurchmessers und einem Außendurchmesser von ø60 mm oder mehr anfällig für Verformungen und können nicht angeboten werden.
LösungWenn die Dicke des Modells vergrößert wird, ist ein automatisches Angebot möglich.
  • Vergrößern Sie das Modell auf mehr als 5 % des Außendurchmessers, um ein automatisches Angebot zu erhalten.
  •  
  • Beispielrechnung
  • Außendurchmesser ø60 × 5 % = 3 mm Dicke
  • Außendurchmesser ø100 × 5% = 5 mm Dicke

Fall5:Flanschdicke

Flanschdicke

UrsacheDie Stärke des Bereichs, welcher durch den Pfeil oben angezeigt wird, beträgt weniger als 1 mm.
LösungThe thickness of the area indicated by the arrow at the top is less than 1 mm.

Fall6:Nicht erkennbare oder nicht verfügbare Formen

Die folgenden Fehlermeldungen werden angezeigt, wenn nicht erkannte oder nicht verfügbare Formen vorhanden sind.

*Diese Meldung kann auch in anderen Fällen als den folgenden Beispielen angezeigt werden.

Nicht erkennbare oder nicht verfügbare Formen

UrsacheModellierte Gewinde sind eine nicht erkannte Form in Meviy.

Innengewinde

Außengewinde

LösungEntfernen Sie das Gewinde und laden Sie es wie unten gezeigt hoch. Gewinde können dann in meviy angegeben werden.

*Innengewinde können angegeben werden.

*Externe Gewinde können angegeben werden.

Fall7: Sonstige Bohrungen

  • Wenn eine Bohrung als”sonstige Bohrung” in meviy erkannt wird, kann sie nicht automatisch angeboten werden.
  • Einige Beispiele für Bohrungstypen, die als “sonstige Bohrung” erkannt werden, sieht man unten.

C- Fase

Fase mit anderen Winkel als 45°

Konische Bohrung①

Radius

Konische Bohrung②

Konisches Stufenbohrung

Bohrung überschneidet sich mit Bohrungsmerkmalen

TOP

Bohrung überschneidet sich mit der Außennut

TOP

FRONT

FRONT

Fall8: Fehlerhafte Formerkennung

  • Dieser Fehler tritt auf, wenn es ein Problem mit der Qualität der hochgeladenen 3D CAD-Daten gibt und die Form beim Laden von mevyi deformiert wird.
  • Wenn die Form deformiert ist, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte, um zu sehen, ob Sie ein Angebot erhalten können.

Status der Originaldaten

Status nach dem Laden von meviy

Tipp

  • Wenn die folgende Meldung im 3D-Viewer angezeigt wird, bezieht sie sich auf diesen Fehler.
  • – “Das Modell weist eine fehlerhafte Form auf.”
  • – “Die Datei konnte nicht gelesen werden.”

1. Formüberprüfung der hochgeladenen 3D CAD-Daten

  • Überprüfen Sie die Form der hochgeladenen 3D CAD-Daten.
  • Wenn es ein Problem mit der Form gibt, korrigieren Sie es und laden Sie das Modell erneut hoch.

Hinweise

  • Sichtkontrolle
  • – Gibt es verdrehte Oberflächen?
  • – Sind unerwünschte geometrische Details in der Querschnittsansicht zu erkennen?
  • – Sind da kleine Formen oder Lücken vorhanden?
  • Bestätigung der Formgebungsmethode
  • – Gibt es 3D-Formen, die ohne Skizzen erstellt werden?
  • – Formen durch Importieren von Linien aus DXF erstellt
  • – Formen, die mit der Geometrie von Referenz- oder Bauteil-Geometrien erstellt wurden
  • – Gibt es irgendwelche sich schneidenden Linien, die durch sich kreuzende Löcher entstehen?
  • – usw.
  • Bestätigung durch Kontrollinstrumente
  • – Prüfung auf unstimmige Formen
Wenn es kein Problem mit der Form gibt, oder wenn sich die Ladesituation nach dem erneuten Hochladen der korrigierten Datei nicht verbessert, versuchen Sie bitte den nächsten Schritt „2.

2.Die Änderung des Dateiformats

Laden Sie die Datei erneut in einem anderen 3D CAD-Dateiformat hoch als das, das Sie hochgeladen haben.

Hinweise

  • – Wenn meviy das native Format der von Ihnen verwendeten 3D-CAD-Datei unterstützt, versuchen Sie bitte, im nativen Format zu zitieren.
  • – Wenn Sie ein Zwischenformat verwenden, versuchen Sie bitte, ein Angebot im STEP- oder Parasolid-Format zu erstellen.
Wenn die Änderung der Geometrie und die Änderung des Dateiformats nicht helfen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.

Fall 9: Eckenradius, Breite und Tiefe der Tasche

  • meviy zeigt möglicherweise die oben angezeigte Fehlermeldung an.
  • Einer der Gründe dafür wird hier aufgeführt.

Kürzlich angesehene Artikel