- HILFE
- Benutzerhandbuch
- Mögliche Einstellungen bis Angebotserstellung
- Frästeile
- Hinzufügen von mehreren Maßen und Maßtoleranzen
Hinzufügen von mehreren Maßen und Maßtoleranzen
Was bedeutet das Hinzufügen von mehreren Maßen und Maßtoleranzen?
Mit dieser Funktion können Sie allen Bohrungen desselben Typs Maße und Toleranzen vom Ursprung aus hinzufügen.
■Hinzufügen von mehreren Maßen
■Hinzufügen von mehreren Maßtoleranzen
Der Ursprung kann als Bezugspunkt verwendet werden.
- In meviy kann der Ursprung als eine der 8 leeren Eckpunkte oder als Präzisionsbohrung festgelegt werden.
- Maße und Toleranzen können alle gleichzeitig von den Bohrungen bis zum ausgewählten Ursprung festgelegt werden.
■Wenn der Ursprung einer der 8 Eckpunkte ist
■Wenn der Ursprung eine Präzisionsbohrung ist
Hinweise
So ändern Sie den Ursprung: Neuen Bezugspunkt festlegenBohrungstypen für Mehrfachbemaßung
- Die Mehrfachaße und Toleranzen für Bohrungen können durch Auswahl des Bohrungstyps hinzugefügt werden. (Mehrfachauswahl möglich)
- Sie können auch unterschiedliche Toleranzwerte für jeden ausgewählten Bohrungstyp festlegen.
- Wenn Sie beispielsweise nur „Präzisionsbohrungen“ auswählen, werden Maße und Toleranzen nur vom Ursprung bis zu den Präzisionsbohrungen hinzugefügt.
- *Wählen Sie alle Bohrungsarten aus, um allen Bohrungen Maße hinzuzufügen.
*„Sonstige“ Bohrungen sind nicht für die Mehrfachbemaßung zugelassen.
Tipp
Wenn einer der Stufen einer Stufenbohrung eine Präzisionsbohrung ist, wird die gesamte Stufenbohrung als Präzisionsbohrung betrachtet.
Nur Mehrfachbemaßungen zu Bohrungen hinzufügen
Die Maße können alle gleichzeitig hinzugefügt werden.
1. Klicken Sie auf
.
- Das Dialogfeld „“Maße und Toleranzen hinzufügen“ wird angezeigt.
Maße und Toleranzen im Mehrfach-Dialog hinzufügen:
- Der Inhalt des Dialogfelds ändert sich.
- Die Maße werden für alle ausgewählten Bohrungstypen vom Ursprung aus hinzugefügt.
Tipp
Wenn Sie „Alle“ auswählen, werden allen Bohrungen Maße hinzugefügt.
4. Klicken Sie auf
.
- Nur die Maße werden dem Modell mehrfach hinzugefügt.
Geben Sie den Bohrungstyp an und fügen Sie Maße und Toleranzen hinzu.
Maße und Maßtoleranzen können gleichzeitig für einen ausgewählten Bohrungstyp hinzugefügt werden.
1. Klicken Sie auf
.
- Das Dialogfeld „“Maße und Toleranzen hinzufügen“ wird angezeigt.
Maße und Toleranzen im Mehrfach-Dialog hinzufügen:
- Die Maße und Toleranzen vom ausgewählten Bohrungs-Typ zum Ursprung können alle gleichzeitig hinzugefügt werden.
- Klicken Sie auf „Auswählen“ und wählen Sie einen Toleranz-Wert aus der Dropdown-Liste aus.
- Wenn der gewünschte Toleranz-Wert nicht aufgeführt ist, geben Sie ihn bitte unter „Freie Eingabe“ ein.
Hinweise
Wenn „Allgemeine Toleranz“ ausgewählt ist, werden nur Maße hinzugefügt.

Tipp
- Wenn Sie den zuvor festgelegten Toleranzwert ändern, wird automatisch das Kontrollkästchen aktiviert, um ihn
. Mit dieser Funktion können Sie den festgelegten Toleranzwert speichern, sodass Sie ihn beim nächsten Mal nicht erneut eingeben müssen. - *Wenn Sie ihn nicht speichern möchten, deaktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen.
.
- Nur die Maße werden dem Modell mehrfach hinzugefügt.