Messen von 3D-Modellen

Mit dieser Funktion können hochgeladene Modelle vermessen werden.

Bildschirmübersicht der Messfunktionen

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Fenster vorgestellt, die nach dem Ausführen der Messfunktion angezeigt werden.

Die Funktion kann drei Arten von Werten messen: Abstand, R-Wert und Winkel.

  1. Klicken Sie auf das Symbol 
  2. Je nach den zu messenden Größen stehen die folgenden Verfahren zur Verfügung.
  • – Um den Abstand zu messen
  • → Wenn Sie die beiden Punkte (gelb-grün markiert) auswählen, die Sie messen möchten, werden XYZ in einem Fenster angezeigt.
  • – Wenn Sie den R-Wert messen möchten
  • → Wenn Sie mit der Maus über die zu messenden Elemente (Kanten und Flächen des Modells) fahren, wird der R-Wert im Fenster angezeigt, während das ausgewählte Element hellblau hervorgehoben wird.
  • – Um einen Winkel zu messen
  • → Wenn Sie mit der Maus über die zu messenden Elemente (Kanten und Flächen des Modells) fahren, wählen Sie die beiden hellblau hervorgehobenen Elemente aus, woraufhin die Winkel im Fenster angezeigt werden.
Name des Elements Details
① Mess-Symbol Aktivieren Sie die Messfunktion.
② Fenster zum Umschalten des Messmodus Wechseln Sie zwischen dem maximalen und minimalen Abstand.
③ Messfenster nach Element Das Fenster, in dem Informationen zum Messobjekt angezeigt werden.
④ Ausgewählte Objekte Verwendung zur Auswahl des Mittelpunkts oder der Mittelachse eines Lochs.
⑤ Messkomponentenlinie Das Messziel wird je nach Messmodus angezeigt, wobei gleichzeitig die XYZ-Komponente als Liniensegment dargestellt wird.

Mess-Symbol

  • Ein Symbol, das zur Messung verschiedener Elemente des Modells verwendet wird.
  • Die Tastenkombination wird durch „Umschalt+M“ aktiviert.

Fenster zum Umschalten des Messmodus

Funktion zum Umschalten zwischen längsten und kürzesten Abstandsmessungen für ausgewählte Elemente.

Längste Entfernung Kürzeste Entfernung

Messfenster nach Element

Fenster, in dem Informationen zum zu messenden Objekt sowie die numerischen Werte der zerlegten XYZ-Komponenten angezeigt werden.

Abstandsmessung R-Wert Winkel

Ausgewählte Objekte

Es werden verschiedene Elemente angezeigt, aus denen Sie das zu messende Element auswählen können.

Tipp

Kugelobjekt Mittelpunkt der R-Kante
Zylindrisches Objekt Mittelachse einer gekrümmten Oberfläche

Messkomponentenlinie

Zeigt die XYZ-Komponenten an, die den gemessenen Abstand in mm ergeben.

Tipp

Schwarze Linie Messergebnis
Rote Linie X-Richtung Komponente
Grüne Linie Y-Richtung Komponente
Blaue Linie Z-Richtung Komponente

Kürzlich angesehene Artikel

    ↑