Ändern von Bohrungsinformationen

Auswahl der zu ändernden Bohrungen

Doppelklicken Sie im 3D-Viewer oder in der Strukturansicht auf die zu ändernde Bohrung.

3D-Viewer

Strukturansicht

Strukturansicht

Auswählen und Aktualisieren von Bohrungsausführungen

Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld [Anzeige der Bohrungsinformationen] die Bohrungsausführung aus, und klicken Sie auf [Aktualisieren].

Achtung

Achten Sie darauf, den Bohrungstyp im 3D-Viewer oder in der Baumansicht zu überprüfen.

  • Präzisionsbohrungen werden nicht automatisch erkannt. Bitte geben Sie diese unbedingt an.
  • Je nach Ihrer 3D-CAD-Software kann die Erkennung von Bohrungstypen variieren.
  • Wenn sowohl eine Gewindebohrung als auch eine gerade Bohrung möglich sind, wird sie als Gewindebohrung erkannt.

Tipp

  • Die Genauigkeit der Bohrungstyp-Erkennung kann durch Konfigurieren der Einstellungen für [Automatische Erkennung des Bohrungstyps] unter [Benutzereinstellungen] verbessert werden. → Angebotsverfahren
  • Änderungen an der Bohrungsausführung werden auf eine ganze Gruppe angewendet. Wenn Sie also für jede Bohrung in der Gruppe eine andere Bohrungsausführung angeben möchten, müssen Sie zuerst Aufteilung von gruppierten Bohrungen.
  • Die Genauigkeit gerader Bohrungen kann durch Änderung des Toleranztyps des Bohrungsdurchmessers geändert werden.

Kürzlich angesehene Artikel