- HILFE
- Technische Informationen
- Blechteile
- Designrichtlinien
- Blechbearbeitung Fehlerbehebung
Blechbearbeitung Fehlerbehebung
- Beim Hochladen eines Modells in meviy kann es zu einem “Angebot fehlgeschlagen” kommen.
- Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Fehler und wie Sie diese beheben können. Ebenfalls finden Sie hier einige Fallbeispiele.
What is a quotation failure?
Fall 1: Die hochgeladene Datei konnte nicht gelesen werden
Fall 2: Nicht unterstützte Form
Fall 3: Blechdicke nicht verfügbar
Fall 4: Ungleichmäßige Blechdicke
Fall 5: Abstand zwischen Features
Fall 6: Abstand von Biegung zu Bohrung
Fall 7: Zu geringe Biegehöhe
Fall 8: Störung beim Biegen
Fall 9: Nicht erkannte Bohrungsform
Fall 10: Fehlerhafte Formerkennung
What is a quotation failure?
Beim Hochladen eines Modells in meviy kann ein Fehler auftreten, dass das Modell nicht automatisch angeboten werden kann.

Wie man die Projektliste auf Fehler überprüft
- Nach dem Hochladen eines Modells in meviy wird das Symbol “
” oder “
” angezeigt, wenn das Modell nicht automatisch angeboten werden kann.
- In diesem Fall gehen Sie bitte zum 3D-Viewer und bestätigen Sie die Details des Fehlers unter “Vorsichtsmaßnahmen”.

So überprüfen Sie Fehlermeldungen im 3D-Viewer
- Bitte öffnen Sie den 3D-Viewer und setzen Sie ein Häkchen bei “Hinweis”.
- Wenn Sie auf “Check” klicken, sehen Sie Fehlermeldungen und den Bereich für automatische Angebote .
- Abhängig von der Fehlerursache kann es sein, dass ein Bereich für die automatischen Angebote nicht angezeigt wird.

So finden Sie den Fehler
- Klicken Sie auf den Button “Bestätigen”, um den Fehler im Modell zu hervorzuheben.
- Sobald dieser Fehler behoben ist, ist eine automatische Angebotserstellung möglich.
Fall 1: Die hochgeladene Datei konnte nicht gelesen werden
- Dieser Fehler tritt auf, wenn Sie 3D-CAD-Formate und Erweiterungen verwenden, die von meviy nicht unterstützt werden.
- Um dieses Problem zu beheben, überprüfen Sie bitte die von meviy unterstützten Formate und ändern Sie diese.
Hinweise
- Im Folgenden finden Sie die Formate und Erweiterungen, die in meviy hochgeladen werden können.
- Vor der ersten Anwendung>Kompatible CAD-Formate
Fall 2: Nicht unterstützte Form
- Dieser Fehler wird durch das Hochladen einer Form verursacht, die nicht für ein automatisches Angebot mit dem meviy geeignet ist.
- Um dieses Problem zu lösen, überprüfen Sie bitte die möglichen Formen, die wir mit meviy anbieten können.

Tipp
- Wenn die folgende Meldung im 3D-Viewer angezeigt wird, handelt es sich um diesen Fehler.
- – “Es gibt eine nicht unterstützte Form.”
Hinweise
- Nachstehend finden Sie die Formen, die wir als Blechbearbeitung anbieten können.
- →Blechteile>Anwendbare Teile / Materialien>Formen, die für ein Angebot geeignet sind
Fall 3: Blechdicke nicht verfügbar
- Dieser Fehler tritt auf, wenn die angeforderte Blechdicke nicht unterstützt wird.
- Um dies zu beheben, ändern Sie das Modell so, dass es mit den entsprechenden Plattendicken übereinstimmt.

Tipp
- Wenn die folgende Meldung im 3D-Viewer angezeigt wird, handelt es sich um diesen Fehler.
- – “Es gibt keine unterstützten Plattenstärken.”
Hinweise
- Die Dicke des Bauteils muss einer der von meviy unterstützten Blechdicken entsprechen.
- Die verfügbaren Blechdicken entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
- →Blechteile>Anwendbare Teile / Materialien>Werkstoff, Oberflächenbehandlung, Größe
Fall 4: Ungleichmäßige Blechdicke
- Dieser Fehler tritt auf, wenn die Blechdicke während der Modellierung nicht konstant ist oder wenn die Einstellung der R-Länge nicht im richtigen Bereich liegt.
- Um dies zu beheben, modifizieren Sie das Modell, um eine einheitliche Blechdicke zu erzeugen.

Tipp
- Wenn die folgende Meldung im 3D-Viewer angezeigt wird, handelt es sich um diesen Fehler.
- – “Die Dicke des Modells ist ungleichmäßig.”
Hinweise
- Die Richtlinien für die Modellierung von Blechen finden Sie weiter unten.
- →Blechteile>Designrichtlinien>Grundlegende Modellierungsregeln
Fall 5: Abstand zwischen Features
- Dieser Fehler tritt auf, wenn der Abstand zwischen Bohrungen und Stirnflächen oder zwischen Bohrungen unter dem Grenzwert liegt.
- Um dies zu beheben, vergrößern Sie bitte den Abstand zwischen Bohrung und Endfläche/Bohrung.

Tipp
- Wenn die folgende Meldung im 3D-Viewer angezeigt wird, handelt es sich um diesen Fehler.
- – “XX und XX sind zu nahe beieinander. “
Hinweise
- Mindestabstände zwischen Bohrungen und Stirnseiten/Bohrungen siehe unten.
- →Blechteile>Designrichtlinien>Bereich der Bearbeitungsgrenzen
- Bitte verwenden Sie auch die Messfunktion, um die Entfernung zu überprüfen.
- → Blechteile>Messen von 3D-Modellen
- Wenn Sie Fragen haben, fordern Sie bitte ein manuelles Angebot vom meviy-Support an. Siehe unten für weitere Informationen
- →
Mögliche Einstellungen bis Angebotserstellung>Blechteile>Informationen über die manuelle Anfrage
Fall 6: Abstand von Biegung zu Bohrung
- Dieser Fehler tritt auf, wenn der Abstand zwischen Biegung und Bohrung unter dem Grenzwert liegt.
- Um dies zu beheben, vergrößern Sie entweder den Abstand zwischen der Biegung und der Bohrung oder erstellen Sie eine Öffnung an der Biegelinie (Durchgangsbohrung).

Tipp
- Wenn die folgende Meldung im 3D-Viewer angezeigt wird, handelt es sich um diesen Fehler.
- – “XX und XX sind zu nahe beieinander. “
Hinweise
- Siehe unten für den erforderlichen Mindestabstand zwischen einer Bohrung und einer Biegung.
- →Blechteile>Designrichtlinien>Bereich der Bearbeitungsgrenzen
- Zu den Regeln für Öffnungen an der Biegelinie siehe unten.
- →Blechteile>Designrichtlinien>Bereich der Bearbeitungsgrenzen
- Wenn Sie Fragen haben, fordern Sie bitte ein manuelles Angebot vom meviy-Support an. Siehe unten für weitere Informationen
- →Mögliche Einstellungen bis Angebotserstellung>Blechteile>Informationen über die manuelle Anfrage
Fall 7: Zu geringe Biegehöhe
- Dieser Fehler tritt auf, wenn die Biegehöhe unter dem Grenzwert liegt.
- Um dies zu beheben, erhöhen Sie die Biegehöhe auf eine geeignete Höhe.

Tipp
- Wenn die folgende Meldung im 3D-Viewer angezeigt wird, handelt es sich um diesen Fehler.
- – “Die Biegehöhe ist zu klein.”
Hinweise
- Siehe unten für Mindestbiegehöhen.
- →Blechteile>Designrichtlinien>Bereich der Bearbeitungsgrenzen
Fall 8: Störung beim Biegen
- Dieser Fehler tritt auf, wenn die Bauteilgeometrie beim Biegen Störungen verursacht.
- Um dies zu beheben, ändern Sie die Teilekonstruktion, um Störungen zu vermeiden.

Tipp
- Wenn die folgende Meldung im 3D-Viewer angezeigt wird, handelt es sich um diesen Fehler.
- – “Das Teil und die Form überschneiden sich beim Biegen.”
Hinweise
- Siehe unten für Richtlinien zur Störung der Matrize beim Biegen.
- →Blechteile>Designrichtlinien>Biegebedingungen
Fall 9: Nicht erkannte Bohrungsform
- Dieser Fehler tritt auf, wenn eine nicht erkannte Form der Bohrung vorliegt.
- Um dies zu beheben, ändern Sie bitte die Bohrung in eine unterstützte Form und laden Sie die Datei erneut hoch.

Tipp
- Wenn die folgende Meldung im 3D-Viewer angezeigt wird, handelt es sich um diesen Fehler.
- – “Es liegt eine nicht unterstützte Form der Bohrung vor.”
Hinweise
- Siehe unten für die Erkennung von Bohrungen mit Gewinde.
- →Blechteile>Designrichtlinien>Identifizierung von Gewindebohrungen und wählbare Größen
- →Blechteile>Designrichtlinien>Reibbohrungen/Gewindebohrungen – Modellierung und Größen
Fall 10: Fehlerhafte Formerkennung
- Dieser Fehler tritt auf, wenn es ein Problem mit der Qualität der hochgeladenen 3D CAD-Daten gibt und die Form beim Laden von mevyi deformiert wird.
- Wenn die Form deformiert ist, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte, um zu sehen, ob Sie ein Angebot erhalten können.

Status der Originaldaten

Status nach dem Laden von meviy
Tipp
- Wenn die folgende Meldung im 3D-Viewer angezeigt wird, bezieht sie sich auf diesen Fehler.
- – “Das Modell weist eine fehlerhafte Form auf.”
- – “Die Datei konnte nicht gelesen werden.”
1. Formüberprüfung der hochgeladenen 3D CAD-Daten
- Überprüfen Sie die Form der hochgeladenen 3D CAD-Daten.
- Wenn es ein Problem mit der Form gibt, korrigieren Sie es und laden Sie das Modell erneut hoch.
Hinweise
- Sichtkontrolle
- – Gibt es verdrehte Oberflächen?
- – Sind unerwünschte geometrische Details in der Querschnittsansicht zu erkennen?
- – Sind da kleine Formen oder Lücken vorhanden?
- Bestätigung der Formgebungsmethode
- – Gibt es 3D-Formen, die ohne Skizzen erstellt werden?
- – Formen durch Importieren von Linien aus DXF erstellt
- – Formen, die mit der Geometrie von Referenz- oder Bauteil-Geometrien erstellt wurden
- – Gibt es irgendwelche sich schneidenden Linien, die durch sich kreuzende Löcher entstehen?
- – usw.
- Bestätigung durch Kontrollinstrumente
- – Prüfung auf unstimmige Formen
Wenn es kein Problem mit der Form gibt, oder wenn sich die Ladesituation nach dem erneuten Hochladen der korrigierten Datei nicht verbessert, versuchen Sie bitte den nächsten Schritt „2.
2.Die Änderung des Dateiformats
Laden Sie die Datei erneut in einem anderen 3D CAD-Dateiformat hoch als das, das Sie hochgeladen haben.
Hinweise
- – Wenn meviy das native Format der von Ihnen verwendeten 3D-CAD-Datei unterstützt, versuchen Sie bitte, im nativen Format zu zitieren.
- – Wenn Sie ein Zwischenformat verwenden, versuchen Sie bitte, ein Angebot im STEP- oder Parasolid-Format zu erstellen.
Wenn die Änderung der Geometrie und die Änderung des Dateiformats nicht helfen, wenden Sie sich bitte an unseren Support.