Formen, die für ein Angebot geeignet sind

  • Nachstehend sind die Produktformen aufgeführt, die als geschweißte Blechteile angeboten werden können, sowie die Formelemente, die für das Schweißen in Frage kommen.
  • Bitte beachten Sie, dass einige dieser Formen je nach äußerer Form oder Maßvorgaben unter Umständen dennoch nicht herstellbar sind.
  • Sollte ein Teil nicht hergestellt werden können, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm, oder der meviy Support wird sich nach der Bestellung mit Ihnen in Verbindung setzen.

Formen

1 Rippenform
2 Box-/Abdeckungsform
3 Winkelform
4Enthält Bauteile mit gestörtem Biegeverhalten

Um gestörtes Biegeverhalten zu vermeiden, wird das Modell in mehrere Teile zerlegt und in eine Form umgewandelt, die als geschweißte Blechbaugruppe gefertigt werden kann.

*R-geformte Abschnitte werden nicht in einzelne Teile zerlegt. In manchen Fällen lassen sich auch andere Formen nicht erfolgreich zerlegen, was zu einem Fehler führt. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den meviy Support.
5Enthält Teile mit unterschiedlichen Blechdicken

*Wenn der Unterschied in der Blechdicke zwischen den einzelnen Bauteilen groß ist, gelten andere Bedingungen. (Siehe verlinkte Seite)

Tipp

Damit die automatische Angebotserstellung gelingt, muss jede einzelne Komponente des Produkts als eigenständiges Blechteil angesehen werden können.

Formelemente

1 Verbinden von Blechen in L-Form
2 Verbinden von Blechen in T-Form
5Überlappungsverbindung
  • *Schweißen Sie entlang des äußeren Randes der überlappenden Flächen (mit Ausnahme der Bereiche mit Biegungen)

Schwer zu bearbeitende Formen (typische Beispiele)

  • Unter anderem bei Formen wie den unten abgebildeten kann es vorkommen, dass bestimmte Entwürfe aufgrund von Einschränkungen bei der maschinellen Bearbeitung nicht umsetzbar sind.
  • In solchen Fällen wird sich der meviy Support mit Ihnen in Verbindung setzen.
1 Verhältnis von Breite zu Tiefe (Bereiche, die Schweißgeräte nicht erreichen können)
2 Geschlossene Kastenformen
3 Schweißspalt zu groß
4Schweißnaht überschneidet Biegelinie
*Für die Bearbeitung empfehlen wir das Punktschweißen.

Kürzlich angesehene Artikel

    ↑