Schweißinformationen einstellen

  • Auf der Registerkarte [Schweißinformationen] können Sie die Schweißart, das Schweißverfahren, die Schweißrichtung und die Nachbearbeitungsmethode ändern.
  • Die Preise und Lieferzeiten werden entsprechend den geänderten Spezifikationen neu berechnet.

Schweißinformationen einstellen

1. Wählen Sie die Schaltfläche „Bearbeiten“, um das Dialogfeld „Schweißinformationen“ zu öffnen.

  • 2. Wählen Sie die gewünschte Schweißart, das Schweißverfahren, die Schweißrichtung und die Schweißnahtnachbearbeitung aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Aktualisieren“.
  •  
  • Schweißinformationsdetails → „Anweisungen und Details für Schweißinformationen“

Tipp

  • Wenn Sie Punktschweißen verwenden möchten, markieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
    Wenn Punktschweißen ausgewählt ist, wird es nur auf überlappende Oberflächen angewendet.
    *Für andere Schweißbereiche gelten die unter „Schweißtyp“
    ausgewählten Spezifikationen.
  • Wenn Sie die Punktschweißfunktion auswählen, können Sie zwischen den Punktschweißmustern „Mehr“, „Standard“ und „Weniger“ wählen.

    Sollten Sie eine Punktzahl für Punktschweißnähte benötigen, die nicht unter die drei Muster fällt, geben Sie dies bitte im Feld „Zusätzliche Anweisungen“ an und nutzen Sie die Funktion „Angebot anfordern“. Ein Vertreter wird später mit einem Angebot auf Sie zukommen.

  • Wenn Sie unter den Schweißverfahren die Option „Stichschweißen“ auswählen, können Sie die Schweißlänge und die Anzahl der Schweißpunkte festlegen.
  • Befindet sich der Schweißbereich in der Nähe einer Bohrung und ist eine Kollision mit Schrauben zu erwarten, wird die Option [Do not weld near holes]
    automatisch ausgewählt, und Schweißraupen in der Nähe der Bohrung werden entfernt. Der Ausschnittbereich wird als Kreis mit dem entsprechenden Loch als Mittelpunkt festgelegt, basierend auf dem maximalen Nenndurchmesser des Bohrlochs, der der Blechdicke entspricht, sowie dem Unterlegscheibendurchmesser gemäß den JIS-Normen.
    Wenn Sie die Schweißraupe nicht entfernen möchten, wählen Sie [Weld near hole “Yes”] (die Schweißraupe wird in den Zustand vor dem Entfernen zurückversetzt).
    *Wenn Sie das Vorhandensein von Schweißnähten in der Nähe von Bohrungen für jeden Schweißbereich ändern, überprüfen Sie dies bitte, anstatt die individuellen Schweißinformationen festzulegen.

Achtung

  • Die Schweißanweisungen im Feld „Schweißinformationen“ gelten für alle Schweißbereiche am Produkt.
  • Wenn Sie für jede Schweißstelle unterschiedliche Schweißanweisungen festlegen möchten, wählen Sie die entsprechende Schweißstelle aus und geben Sie die Anweisungen über das Dialogfeld „Individuelle Schweißinformationen“ ein. (Details → „Individuelle Schweißinformationen festlegen“)

Bestätigung der eingestellten Schweißinformationen

1. Überprüfen Sie, ob die gewünschten Anweisungen im Feld Schweißinformationen aktualisiert wurden.

  1. Bestätigen Sie im 3D-Ansichtsfenster, dass das Schweißen an der gewünschten Position durchgeführt wird.

Tipp

  • Die Position des Schweißvorgangs wird hervorgehoben und für jede Schweißkante werden Schweißsymbole angezeigt.
  • Wenn die Punktschweißfunktion ausgewählt ist, wird an der Punktschweißposition eine zylindrische Markierung angezeigt.

In der 3D-Ansicht angezeigte Schweißsymbole

Die Markierungen der Schweißposition werden gemäß den Regeln in der nachfolgenden Tabelle angezeigt.

Sichtseite (Stirnschweißen) Nicht-Sichtseite (kein
Stirnschweißen)
Beide Seiten verschweißt Punktschweißen
Hervorgehoben in: Blau
Schweißsymbol wird auf der Schweißseite angezeigt

Hervorgehoben in: Grün
Schweißsymbol wird auf der Schweißseite angezeigt

Hervorgehoben in: Lila
Schweißsymbole auf der Sichtseite anzeigen

Hervorgehoben in: Dunkelbraun
Schweißsymbole auf der kleinen Teilseite anzeigen

Schweißsymbole sind gemäß den folgenden Regeln anzuzeigen.

Kontinuierliches Schweißen Stichschweißen Punktschweißen

Kürzlich angesehene Artikel

    ↑